if (Model.NotificationsEnabled) { }

让 Digi 帮您缩短无线产品上市所需时间

当寻找上市速度更快的解决网络操作设计的替代方案时,我发现了 Digi IX15。它是一个多功能设备,可以同时用作 XBee® 网关和蜂窝路由器。IX15 是工业级的,可用于构建具有云和数据中心连接的蜂窝网络。由于该设备及其 C1D2 认证具有鲜明的工业特征,因此非常适合诸如石油和天然气、废水处理和农业之类应用。将 IX15 与 Digi Remote Manager® 配套使用时,用户可从中获取信息,进行设备管理和固件升级。其主要特性包括:用于冗余连接的双 SIM 卡、用于安全和隐私的内置 Digi TrustFence®、以太网和串行端口、通过 Python 实现的边缘计算可编程性等等。

通过 Digi IX15、XBee 3 Zigbee 网状网络套件IX15 附属套件Digi Remote Manager 一年期订阅授权,用户可以打造出适合众多应用的全蜂窝网络系统。

关于此作者

Image of Kelsie McMillin

Kelsie McMillin 是 DigiKey 战略计划合作营销经理,2015 年加入公司。她的工作涉及与物联网相关的所有产品和服务,并通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。闲暇时,她喜欢与家人一起去探险。

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum