ProAnt PIFA - 平面倒 F 天线
在当今的电子市场上,无线连接已经成为一种日益重要的功能。这导致与无线通信相关的元器件的需求日益增加,其中包括天线。
在这篇博客中,我们将重点介绍一种可在各种不同无线应用中使用的天线,即平面倒 F 天线 (PIFA)。PIFA 是一种源于倒 F 天线(图 1)的专用单极天线(带有短路支臂)。PIFA(图 2)是一种倒 F 天线,带有顶板,而不是单根电线。
典型的倒 F 天线(左)和典型的 PIFA 天线(右)(图片来源:ProAnt)
贴片天线和 PIFA 有一点相似:它们本身都是窄带天线。但是,通过整合不同的技术,例如寄生接地元件和板内切割槽,可以扩大 PIFA 的带宽。另外,这些技术还可用于改变顶板的尺寸,从而缩小天线尺寸,减少所需的板空间。
图 3:使用 PIFA,可将射频模块和其他元器件贴装在天线下方。(图片来源:ProAnt)
您还可以通过使用最高负载来修改 PIFA 的尺寸。但这会带来一定的后果。为了达到更低的频率,可向天线的远端添加小电容。但这样会降低辐射能力。这种方法可用于帮助特定应用实现尺寸和性能之间的最佳平衡。
由于天线平行放置且位于电路板上方,因而唯一需要的板空间只有安装销的位置。这是使用 PIFA 的一大优势。此外,它与地面或其他金属之间没有空隙要求。这意味着两层印刷电路板上的其他元器件都可以贴装在天线下方(图 3)。
上文提及的短路支臂的作用是,让天线与电路的其他部分实现阻抗匹配。单极天线本身为容性元器件,需要添加电感,使其能够与最佳阻抗(通常为 50 Ω)匹配。短路支臂可提供此阻抗匹配电感。因此,只需较少的无源元器件即可匹配阻抗。由于元器件数目较少,寄生损耗更低,因而提高了辐射效率。
图 4:PIFA 辐射模式和极化示例(图片来源:ProAnt)
根据具体应用,PIFA 通常具有中高带宽,而且辐射模式是具有混合极化的全向模式(图 4)。此外,在环境变化方面,由于通过短路支臂与 PCB 接地平面稳固连接,PIFA 本身非常稳定。因此,PIFA 通常能够保持高效辐射模式,而其他类型的天线在遇到不利的环境变化时(例如在接近金属工作时),经常会出现频率漂移并损失辐射能力。
总结
天线在很多应用中都是必需的元件,其中包括使用各种不同通信协议和频率的固定及移动应用。要实现稳定的无线连接,天线技术的选择至关重要。
某些天线类型通常仅适用于辐射方向恒定且始终已知的应用(例如片式陶瓷天线),而 PIFA 则提供了更多灵活性。PIFA 技术提供了具有大量混合极化的全向辐射模式。事实证明,这种技术在固定应用中非常有用,而且对于在不断变化的环境中使用的移动设备(例如可穿戴设备)甚至更加有利,因为无论周边环境如何,PIFA 都能保持稳定的性能。
<e>
参考资料:
1 – ProAnt 技术说明 2016-08-23 – 平面倒 F 天线 (PIFA)

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum