新产品发现 — Tactigon ONE 和 Seeed Odyssey
这期新产品发现将介绍来自 Next Industries 的 Tactigon ONE 以及来自 Seeed 的 Odyssey 系列 x86 单板计算机。
Tactigon 是 Next Industries 旗下兼容 Arduino 的可穿戴无线运动传感器产品品牌,旨在用于设计可编程可穿戴设备,使之实现姿势控制能力,适用于机器人、PC 游戏、VR/AR、电脑、3D 打印机、无人机等领域。Tactigon ONE 是 Tactigon Skin 的核心,是一个成品姿势控制器,可以编程且兼容 Arduino IDE。
Tactigon ONE 带有 9DOF IMU、温度和压力传感器、BLE 和锂离子电池,是任何应用实现运动控制的理想之选。
Odyssey x86 SBC 可让用户轻松打造边缘计算应用。它基于 Intel Celeron J4105 四核 1.5GHz CPU,速度最高可睿频至 2.5GHz。它包括了迷你电脑的所有强大功能,如 8GB LPDDR4 内存、64GB eMMC 存储(可选)、板载 Wi-Fi/BLE、双千兆位以太网端口、音频输入和输出、USB 端口、HDMI、SATA 连接器和 PCIe。
只需接上鼠标、键盘和显示器,Odyssey X86J4105 即会变身一台功能强大的台式迷你电脑,可以运行 Windows 和 Linux 操作系统,另外 eMMC 版本还预装了 Windows 10 企业版!
这里只对这两款精选产品简单进行了介绍,如需了解详细信息,务必通过这里提供的链接对这两款产品的供应商和具体产品进行详细研究。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum