新产品发现 - Seeed 的 Grove AI Hat 和 Trinamic 的步进电机驱动器
本次“新产品发现”推荐了两款具有创新功能、可节省时间的全新开发板:Seeed 推出的用于边缘计算的 Grove AI Hat 和 Trinamic 的 TMC2590 分线板。
Seeed 的人工智能 Hat 开发板是功能强大,可与 Raspberry Pi 配合使用以提高边缘计算应用性能。该开发板支持 Arduino IDE、Linux、Windows、Mac OS X 及其他开发环境,在 Sipeed MAix M1 人工智能模块上运行。可以使用 I2C、UART、PWM 等外设。
Trinamic 的 TMC2590-BOB40 分线板使用 TMC2590-TA 大功率栅极驱动器,适用于步进电机。该驱动器的专利特性使用户能够对其应用进行快速原型开发,并立即获得电机性能的相关反馈,例如:
- StallGuard2™
使用线圈的反电动势进行高精度负载测量
- CoolStep™
负载自适应电流控制,能耗降低多达 75%
- SpreadCycle™
使用高精度斩波算法替代传统恒定关断时间算法
- MicroPlyer™
相较于 STEP/DIR 接口,微步插值器可获得更高的微步平滑度
Seeed 和 Trinamic 推出的这两款开发板有助于简化原型设计和开发阶段,从而尽快启动和运行设计。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum