Flexxon 的 X-PHY® 网络安全型 SSD 增强了网络安全
并非所有存储器都是生而平等的。Flexxon 的 X-PHY® 网络安全型 SSD 是世界上第一个嵌入 AI 的网络安全解决方案,具有无与伦比的性能和保护功能,可以抵御所有网络攻击。X-PHY 网络安全型 SSD 能够实时监控和保护用户数据,阻止安全威胁,包括系统攻击、物理攻击和勒索软件攻击。
这些 SSD 与 Windows 和 Linux 兼容,安装过程简单,通过 M.2 或 USB 适配器完成连接,然后,通过 Flexxon 的 Windows 或 Linux 用户应用程序进行配置,即可开始抵御威胁。详细功能描述如下:
- 实时安全监控双向数据流,确保实时安全监控。
- 以底层编程实现 Al 增强保护,在反应速度和硬件存储空间消耗方面极为有效。
- 嵌入硬件传感器,防止任何物理攻击,包括芯片顶层的刮擦。
- 固件数字签名,以验证存储数据的真实性和完整性。
- 符合 NVMe 3.1 的 3D Nand 闪存。
- 兼容 PCIe Gen 3x4 接口。
- ECC 算法的 LDPC(低密度奇偶校验)。
- 动态和静态磨损均衡
- 支持 SMART 和 TRIM 命令
- 掉电保护算法
Flexxon 的 X-PHY AI 技术包括其 SSD 的独特功能,以帮助保护您的系统。
X-Guard Threat Lock - 数据保护,防止恶意软件、勒索软件、病毒等
X-Stream Protection - 信号通信安全、模块间数据通信加密
X-File Forensic Agent - 审计数据安全中的线索,确保完整性
X-Site - 安全保护,免受物理攻击
X-Factor Encryption Lock - 安全密钥保护,固件攻击保护
Flexxon 的网络安全型 SSD 将大大增强医疗、IT 和其他许多行业的网络安全。现在可在 DigiKey 订购。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum