物联网IoT开发设备及应用技术人人可用
如今,技术领域的变化比以往任何时候都要快,无线应用对新技术的吸收步伐也时刻没有放缓。随着传输标准的改变,新标准已经能够适应物联网 (IoT) 设备,对于无线爱好者来说,尝试设计新的物联网开发调制方案也非常容易,并且很多新的传感器都可以与无线链路配对使用。这些技术也比以往任何时候都更容易为人所用。现在我们来谈谈这些发展,以及我们怎样才能掌握这种经济实惠且普遍可用的物联网应用技术。
低功率广域网 (LPWAN) 无线电技术可用于蜂窝基础设施,并且从出现到现在已有几年的历史了。窄带物联网 (NB-IoT)、长期演进机器类型连接 (LTE-M 和 LTE-MTC) 以及增强型机器类型通信 (eMTC) 是目前流行的技术。这些技术的优势在于,它们利用现有用于语音和高带宽通信量的蜂窝发射塔。然而,只需要不定期报告和控制的设备并不需要高带宽,而且由于许多设备都采用电池驱动,因此需要这些技术标准支持更低的功耗和更低的带宽标准。
其它未利用现有蜂窝网络且必须重建基础设施的技术包括 Sigfox、LoRa/LoRaWAN 以及 NB-Fi 等。这样的缺点是需要将上行链路连接到覆盖范围更广的互联网。虽然网络运营商提供这种上行链路服务,但这又是另一种需要协商的计算机网络系统。
然而,蜂窝网络运营商都是大公司,要与他们有效竞争并不现实。最好的办法是采用符合他们标准的调制解调器,在他们的网络上买“时间”,然后按月为使用方案支付费用。
非蜂窝网络只需适当的资金便可建立起来,但限制是覆盖的地域范围不大。除非连接到一台能桥接至互联网的服务器,否则肯定无法实现全球连接。
不过好消息是:蜂窝网络接入服务以及自己构建低功耗网络所需的芯片和模块,都能通过 DigiKey 购买获得。DigiKey 也出售移动网络流量套餐,每月 3.00 美元即可获得 300 KB 数据和国际服务(见图 1)。只需要蜂窝运营商认证的调制解调器,您的设备便可全球“在线”。此外,调制解调器以及相应的芯片也有出售。
图 1:DigiKey 移动流量套餐。
模块化的电子解决方案继续快速发展。您可以获取预构建好的且通过认证的无线电,无需芯片级的专业设计知识。这不但降低了所需的射频技术敏锐度,还加快了物联网设备产品上市速度 。最近,我在调查模块所用芯片之后做了抽查,看看是什么类型的客户在购买各种产品。令人惊讶的是:具备所需敏锐度的企业不仅购买了模块的同种芯片,还购买了模块,而且数量都达到了数千件。这正好支持以下观点:为了测试新产品的市场,提前推出成本优化程度没那么高的产品可能会更好。如果市场足够大,那么就可以将产品成本一直优化到芯片级。而且还可以优化到更深入的级别,我称它为波形级。
通过软件定义无线电 (SDR) 技术,开发人员可以试验全新的调制方案。如果您在需求和专业技术上有独特的要求,便可以开发自己的无线电标准。即使不具备专业技术,利用 SDR 进行试验也能学到很多知识。
这种 SDR 的一个例子就是 Analog Devices 的 Analog Devices 高级学习模块 PLUTO (ADALM-PLUTO),并且在 DigiKey 有现货出售(见图 2)。截至 2019 年 8 月,这些设备的成本不到 150 美元。这些设备通过 USB 链路与个人计算机连接,设有易于重新配置的 FPGA,广泛支持编程语言 Python,并且能在 325 MHz 至 3.8 GHz 范围内收发信号。如果您真的想了解和使用射频,可以从这个层级开始。
图 2:DigiKey 提供的 ADALM-PLUTO SDR。(图片来源:Analog Devices, Inc.)
回到具体产品层面,采用芯片和模块形式的传感器成百上千,数量激增。以下是 DigiKey 现货供应的传感器种数 (SKU) (数据截止本博文发帖之日),从中可见一斑:
- 接近传感器(10150 种)
- 传感器,变送器 - 温度传感器 - 模拟和数字输出(4256 种)
- 传感器,变送器 - 专用传感器(914 种)
- 传感器,变送器 - 气体传感器(371 种)
- 传感器,变送器 - 位置传感器 - 角度、线性位置测量(2961 种)
- 传感器,变送器 - 压力传感器,变送器(30778 种)
- 传感器,变送器 - 湿度、湿敏传感器(570 种)
- 传感器,变送器 - 电流传感器(2033 种)
- 传感器,变送器 - 光学传感器 - 环境光、红外线、紫外线传感器(1240 种)
- 传感器,变送器 - 光学传感器 - 测距(137 种)
- 传感器,变送器 - 评估板 - 传感器(2589 种)
- 开发板、套件、编程器 - 磁传感器 - 位置、接近、速度(模块)(4266 种)
- 传感器,变送器 - 光学传感器 - 光电、工业(9979 种)
- 传感器,变送器 - 运动传感器 - 加速计(1730 种)
- 传感器,变送器 - 图像传感器、摄像头(1551 种)
DigiKey 总共提供超过 210,000 种不同的传感器。
其中任何一个传感器或者它们的任意组合都能整合到产品中,可通过各种无线选件连接到互联网。
另一个支持无线产品开发的物联网 (IoT) 资源中心(见图 3)。这是 DigiKey 免费提供的资源中心,致力于帮助客户进行有针对性的选择,并为其应用或用例找到最佳解决方案。IoT 产品涵盖许多不同的种类,包括硬件、软件、云与连接服务。我们努力整合这些产品和服务,并以有意义的方式将其搭配成套,形成更完整的解决方案。例如,在 maker.io 上可以找到显示“百叶窗控制器”连接到互联网的在线项目。如需代码来修改 DK IoT Studio 以添加自己功能,可单击此处在 DigiKey 工程百科网站上找到。
图 3:DigiKey 的物联网解决方案
祝您开发顺利,愿物联网能帮助您打造出自己的物联网应用技术设备。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum