if (Model.NotificationsEnabled) { }

Impel 电缆组件和 Open19:支持新一代边缘计算

如今这个数据驱动的时代,曾是以大型集中式数据中心为基础发展起来的。但随着像自动驾驶、虚拟现实、视频流和智慧城市之类新一代应用的出现,将需要实时获取和处理前所未有的数据量,同时还要最大限度地减少延迟,这就促使计算边缘化——更靠近应用。

边缘计算服务器可以设在任何地方,无论是移动通信基站、工厂和零售商店,还是体育赛事和娱乐场所。然而,这也带来了特定的挑战,特别是在维护方面。试想一下,现在的 30 或 40 个大型数据中心,取而代之的是全美境内 100,000 个边缘计算站点。若要对所有这些站点进行维护,则需要一大批检修服务人员驾驶着卡车四处巡检。如果位于偏远地区的服务器发生故障,比如沙漠中心,那么技术人员要花多长时间才能到达故障地点以排查故障?然后,更换服务器送达并安装又要花多长时间?

让“无接触式”数据中心成为现实

为使边缘计算的推广更可行,并帮助应对其固有的挑战,Open19 基金会的成立将通过定义跨行业服务器的通用外形尺寸,创造出一种灵活、经济的解决方案。

Open19 的一个终极目标是,使边缘计算数据中心实现全自动运行或“无人值守”。考虑到边缘计算站点的预期数量,这一需求很容易理解。Open19 计划采取两项策略来实现目标:

  1. 机架内的硬件隔离
  2. 自监控和自愈配置系统

试想一下,成千上万个边缘计算站点为我们提供智慧城市、业务分析和自动驾驶汽车所需的数据,而由于采取了预防性维护,几乎不存在停机时间。现在,再想象一下,即便是配送新服务器的送货员,也能在几秒钟内将其插入机架,然后软件将自动启动该服务器。甚至还能更便捷一些:机械臂从库房中取出服务器,并将其滑入机架。所有这些工作均能以经济高效的方式进行,并且不会影响数据服务。

这些未来化的场景全都有赖于 Open19 基金会制定的通用外形尺寸和标准。

配备 Impel 电缆组件的即插即用服务器

Impel-to-zQSFP+ Open19 电缆组件。(图片来源:Molex

Open19 基金会的合作伙伴 Molex 通过 DigiKey 提供即插即用解决方案——Impel 电缆组件,让客户能够将 48 台服务器连接至一台 Open19 交换机。

为了简化实现或者甚至使之自动化,Open19 将所有电缆移至机架背面。Impel 连接器和电缆组件设计具有盲插功能,使服务器能轻松滑入到位。

此外,相较于其他方法,Impel 电缆解决方案还能改善电气性能。Impel 电缆组件支持每路通道高达 56 Gbps 的数据速率、每台服务器 200G 的最大数据量,具有符合未来发展方向的高性价比连接性。Impel 背板连接器的引线框架采用宽边耦合信号对,各列间全屏蔽,同时还具有鲁棒性和经优化的信号完整性性能。

通过 DigiKey 订购的 Impel 电缆组件 Open19 标准产品组合包括:

  • 分支电缆
  • 混合分支电缆
  • 服务器和交换机聚合器连接器

Open19 服务器应用中的 Impel 电缆组件。(图片来源:Molex)

通过 DigiKey 提供的 Impel Open19 测试电缆包括:

  • 回送
  • 直电缆
  • 混合 zQSFP+ 至 Impel 4X2

如果您正在寻找的电缆组件要求具有 Open19 外形尺寸,或是其连接性需要提供下一代的数据速率,并具有行业领先的信号完整性,那么您可以通过 DigiKey 订购 Impel 背板电缆组件,该产品在各个方面均能满足您的需求。

关于此作者

Image of Liz Hardin

Liz Hardin,Molex, LLC 事业部产品经理,服务的客户范围广泛,帮助他们创造性地解决连接挑战。Liz 深知不断增加的信号发送速度和部署新系统成本的挑战,相信高密度铜缆解决方案能够提供一个有竞争性的应对方案。作为一个在互连行业浸淫 15 载的老手,Liz 拥有丰富的客户服务经验,很乐于帮助客户解决当今的系统需求与希望提供的下一代要求之间的矛盾。

More posts by Liz Hardin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum