创客项目,轻松搞掂两块micro:bit无线连接
最近与DFRobot合作,一起搭建创客项目。今天和大家分享一下,在搭建重力感应小游戏项目过程中的一些心得体会。本文将手把手地展示如何实现两块micro:bit的无线连接,此外我们将通过两个小程序来展示两块micro:bit无线连接之后可以做哪些事情。
了解重力感应小游戏项目详情, 请点击这里。
第一步:硬件连接
- 所需硬件:
| 型号 | 描述 | 数量 |
| DFR0497 | micro:bit 主板 | 2 |
- USB连接电脑:
图1:micro:bit连接电脑
第二步:软件编程及无线设置组匹配
- 图形化编程
使用MakeCode进行图形化编程,不用写代码,即可实现编程。
图2:MakeCode图形化编程模块
对于两块micro:bit连接,只要保证两块micro:bit “无线设置组”设置一致,即可保证两板之间的无线连接。(“无线设置组”可在0到255任选)。
图3:两块micro:bit 无线连接,一块控制(主),一块执行(从)
第三步:软件编程,数据传输
发送和接收数据同样是调用相应的图形化发送和接收模块。
图4:图形化发送和接收模块
以上的案例是具体如何数据传输,以及两块micro:bit无线连接之后又能做什么呢?下面就通过两个小程序来具体看看。
程序一:Hello DigiKey
我们来看看,在无线连接的基础上,如何调用micro:bit本身的LED阵列。
实现功能:主micro:bit同时按下【A键】+【B键】,从micro:bit 显示Hello DigiKey的字幕。
- 程序解析
调用micro:bit LED阵列
利用MakeCode内置“显示LED”以及“显示字符串”图形化编程模块,就能轻松实现对micro:bit LED阵列的控制。想更改显示的内容,只需把要显示的内容,输入到“显示字符串”中即可。
图5:LED灯显示模块
整体程序解析如图6.
图6:Hello DigiKey程序解析
我们再来看看, 如果敲代码会是怎样一个情况。是不是相比之下,图形化编程更加清晰明了。
图7:Hello DigiKey程序代码
程序二:箭头跟随
接下来我们看看,在无线连接的基础上,如何调用micro:bit本身的加速度传感器。
实现功能:主micro:bit箭头方向随着micro:bit板子的倾斜而左右变换。从micro:bit显示的箭头方向,跟着主micro:bit箭头方向的变换而变换。
- 程序解析
micro:bit自带加速度传感器,能检测出自身的运动状态。在MakeCode模块化编程中有相应的选项。
图8:micro:bit 内置加速度传感器图形化选项
图9中是全面的程序解析。
图9:箭头跟随程序解析
同样附上代码(图10),我们再来比较一下两种编程方式。
图10:箭头跟随程序代码
本文小结
- 一块micro:bit能实现的功能有限,要实现更复杂的功能,需要多块micro:bit的相互配合。
- 图形化编程简化了micro:bit编程的难度。
- 调用micro:bit本身的LED阵列以及加速度传感器,可以实现一些简单有趣的功能。
本案例及相关开发需要用到的一些技术资源如下:
- 如何使用一块micro:bit主板来控制另一块micro:bit主板
- micro:bit相关视频教程:micro:bit视频简介
- DFRobot创客平台更多产品/技术资源:
创客套件 / 开发套件 / 技术文库 - 更多micro:bit相关技术资源:
DFRobot 论坛 (micro:bit版块)
micro:bit 项目 (Maker.io)
使用micro:bit制作机器人
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum