您目前登录的账户仅适用于人民币订单采购,如果您有注册过美金账户,请访问My DigiKey 并变更您的账户。
如果您没有注册过美金账户,请登出该账户并使用其他邮箱注册新账户或者以访客身份下单。
所订产品一般在 7-10个工作日 内送达中国,具体时间取决于收货地点。
最低订购金额为人民币 300 元,顺丰快递免运费配送。
当用人民币下单时,按照国际贸易条款 DDP(DigiKey 支付关税、海关费用和当地税款)方式结算。
电汇预付
更多来自全授权合作伙伴的产品
下单后,从合作伙伴发货平均需要时间 1-3 天,也可能产生额外运费。可能另外收取运费。 实际发货时间请留意产品详情页、购物车和结账页面上的说明。
国际贸易结算方式:CPT(交货时支付关税、海关费用和适用 VAT/应付税金)
有关详情,请访问帮助和支持
细化搜索
本文详细分析了肖特基二极管的结构、特点,并以onsemi NSR0340HT1G为例,介绍了需要重点关注的几个关键参数。
本文将介绍示波器的一些基本概念,包括常用功能、符号、信号、波形和探头,以及如何使用示波器实现基本的测量。
本文详细分析了一些LED容易忽略的关键参数的意义,包括峰值波长和主波长、流明、色温、显色指数等,并针对LED的调光应用,解析了两种常见的PWM调光方法的原理和特性。
步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。本文详细讲解了步进电机的工作原理以及驱动步进电机的方法,并给出了一个使用Arduino Mega结合ADI 的TMC5130-EVAL来驱动步进电机的设计实例。
本文通过介绍DMA的结构与工作原理,以及两种模式(兵乓模式与多数据包缓冲传输模式),来看看使用DMA如何提高MCU的效率。
本文尝试分享一些容易被忽略的电感关键参数,以及在实际应用中这些参数的特性、意义和计算方法。
不同电介质材料的薄膜电容的特性,也会有所不同。比较全面不同介质类型的薄膜电容,其耐温表现以及高频应用下的表现都不一样。了解每种薄膜材料的优缺点,才能更好地找到适合项目的薄膜电容。
浪涌抗扰度测试仪能模拟雷击和开关操作产生瞬态过电压干扰波,评估各种设备的抗电磁干扰能力是否满足要求。本文以ADI的AD74115H举例,讨论如何进行浪涌抗扰度测试。
集成光学前端接收机在医疗设备特别是针对脉搏血氧测量以及护理点即时检测(PoC)等应用中,有着广泛的使用。本文介绍脉搏血氧测量应用以及护理点即时检测(PoC)应用,光学前端的性能要求,来引出集成光学前端接收机的优点。
本文分析了通孔LED和表面贴装LED差异,并探讨了在不同应用场景中,是该选择通孔LED还是表面贴装LED。
本文详细比较了薄膜电阻和厚膜电阻在特性上的差异,包括精度和功率、电流噪声、温度系数TCR等,为工程师的选型应用提供指南。
本文比较了在船舶模式或睡眠模式下,使用负载开关、RTC和外部按钮控制器的传统解决方案,与使用集成解决方案改进方案的特性,探讨如何在IoT传感器节点应用中更好地实现节能。
NTC热敏电阻是一种温度传感器,其电阻值随着温度的变化而改变。本文将介绍NTC热敏电阻测温设计中的相关知识点,包括NTC选择、ADC选择与配置,以及如何使用NTC热敏电阻进行测温。
本文通过比较理想时钟信号与实际时钟信号,讲解相位噪声的概念;然后介绍相位噪声的两个关键指标——误差矢量幅度(EVM)与VCO阻塞;最后介绍应该如何选择低相位噪声晶振。
本文首先分析了DAC相位噪声产生的原因,并着重分析了电源噪声对于DAC相位噪声的影响,以及如何分析相位噪声,并对如何选择超低噪声的电源器件给出了指南。
本文主要介绍时钟噪声对于高速DAC相位噪声的影响,并分享了如何通过选择一个高精度的晶振简单有效地解决这个问题。
本文介绍了如何使用ADI专用的数模转换器LTC7106,实现DC-DC开关稳压器电源输出电压的动态调整,给出了设计实例,并分享了如何利用LTC7106开发板简化开发流程。
PoC同轴电缆供电是指在一根同轴电缆中叠加信号和电源,以解决实际应用中的供电困难问题。本文介绍了PoC的原理,并结合实例说明了PoC具体是如何现实的,并总结了PoC方案中关键元器件的选型要点。
本文通过分析PCB走线电阻和寄生参数对于传输效率的影响,解释了为什么要把POL(负载点电源)尽量靠近负载放置。同时,通过POL应用设计实例,分析了POL设计中需要注意的因素,如减小POL电源PCB占板面积,以及优化散热设计。
本文在介绍SAR ADC原理的基础上,对于SAR ADC、RC电路、驱动电路(放大器)的设计和元器件选型进行了分享,帮助工程师综合考虑各方面因素,了解每部分的设计要点,并使用适当的工具,加速SAR ADC的应用设计。