The PLL offers a lot of flexibility in specifying the operating frequency of the device. For example, again using a 4MHz crystal as the source, the PLL can generate frequencies allowing device operation from 6.25 MIPS to 40 MIPS in steps of 250kHz.
所订产品一般在 7-10个工作日 内送达中国,具体时间取决于收货地点。
最低订购金额为人民币 300 元,顺丰快递免运费配送。
当用人民币下单时,按照国际贸易条款 DDP(DigiKey 支付关税、海关费用和当地税款)方式结算。
电汇预付
更多来自全授权合作伙伴的产品
下单后,从合作伙伴发货平均需要时间 1-3 天,也可能产生额外运费。可能另外收取运费。 实际发货时间请留意产品详情页、购物车和结账页面上的说明。
国际贸易结算方式:CPT(交货时支付关税、海关费用和适用 VAT/应付税金)
有关详情,请访问帮助和支持
The PLL offers a lot of flexibility in specifying the operating frequency of the device. For example, again using a 4MHz crystal as the source, the PLL can generate frequencies allowing device operation from 6.25 MIPS to 40 MIPS in steps of 250kHz.
谢谢!
敬请关注收件箱中的 DigiKey 新闻与更新!
请输入电子邮件地址