为什么好的 LNA 对有效的天线前端至关重要

关于 RF 和无线链路,任何学生首先要学到的内容之一是天线遵循互易原则。这意味着天线的发射和接收特征是相同的,两种模式之间的发射或接收增益、波束宽度或辐射模式等属性没有差异。如果知道发射模式的天线规格,那么就知道接收模式的天线规格。当然,对于进行更高功率传输的天线,通常由物理尺寸更大的元件组成,以满足功率处理需要,但仍遵循互易原则。

一些研究探讨了使用超表面和超透镜的非互易天线,但这些研究尚处于研发阶段,不在此讨论。

互易性当然是一种简化设计原则,但发射和接收侧天线路径比天线要复杂得多。发射侧任务是确定性功能,因此相当简单:获取一个已知具有定义属性的较强信号,且信号已经过功率放大器 (PA),然后将信号“呈现”给天线。除了调制载波的信号的详情外,路径中几乎没有未知数,但这基本上(但并非完全)与天线无关。

相比之下,接收器信号路径的工作场景则更加困难,带有随机性。此路径必须以某种方式定位并捕获微量的 RF 信号功率,并作为电磁 (EM) 场变送器将该功率转换为可用电压。尽管存在各种类型和来源的带内噪声与干扰,以及某种发射器漂移,甚至是某些应用中的多普勒频移,这种方式也是必须的。

接收到的功率相当低,有时只有毫瓦 (mW) 级,大部分为微瓦 (µW) 级,因此天线上形成的相应电压通常为微伏级。多数情况下,电压太小,无法直接用于解调,因此办法显而易见:只需放大即可。具体而言,接收到的 GPS 信号功率通常在 -127 dB 至 -25 dB 之间(相对于 1 mW (dBm)),有效的 Wi-Fi 信号范围在 -50 dBm 至 -75 dBm 之间。

低 SNR 属于互补性问题

放大解决方案只解决了接收器的一部分问题。即使是微伏信号,放大几个数量级并不难。但是,原始信号还有噪声,真正影响接收信号的解调和解码能力的是信噪比 (SNR)。放大接收信号同时也会放大其中的噪声。若使用具有更高无源增益的更大天线,则可增加接收信号的功率,但接收 SNR 将保持不变。

系统性能的关键指标之一是误码率 (BER) 与 SNR 的关系(图 1)。具体的曲线取决于许多因素,包括接收信号强度、SNR 以及发射器使用的原始数据的纠错码 (ECC) 编码类型;因此,更详细的图表显示了原始未纠错比特流以及纠错位模式(QAM = 正交幅度调制)的 BER 与 SNR 关系。

图 1:BER 与 SNR 的标准关系图揭示了很多关于系统性能的信息;请注意,更先进的调制技术(例如 256-QAM)可以提高有效数据速率,但在给定 SNR 下会损及 BER。(图片来源:Julia Computing, Inc.)

哪些典型的 SNR 值能以可接受的低 BER 成功解调?当然,并没有普遍适用的答案,但可接受的 Wi-Fi 信号 SNR 为 20 至 40 dB,老式全模拟电视为 40 至 50 dB,而蜂窝链路则大致相同。

当然,也有极端的例子:1977 年发射的旅行者 1 号和旅行者 2 号航天器现在距离地球超过 110 亿英里,我们仍在接收它们发出的信号。这些信号从航天器的 23 瓦发射器传送到地球,信号功率不到 1 阿瓦(1 瓦的十亿分之一的十亿分之一),且 SNR 只有几分贝。为了在一定程度上进行补偿,在距离更近、接收信号强度更高时,其数据速率为几千比特/秒 (Kb/s),现在被节流到大约 100 比特/秒 (b/s)。

LNA 解决难题

“无线”早期有一种工程设计的说法,现在仍然正确:如果没有噪声,大多数系统设计的挑战会容易得多。接收器的天线链路也是如此,原因很简单。若要“增益”微弱的接收信号,则需要使用放大器,这也会将自身的噪声加入信号中,天线和接收器前端之间的任何互连布线也是如此。

接收信号放大需求处于两难的境地。一方面,未放大的信号太弱而无法使用;另一方面,放大会增加信号幅度,但也会降低 SNR,因此可能会降低链路性能。通过选择噪声尽可能少的放大器,便可在很大程度上解决这个难题。

前端低噪声放大器 (LNA) 有两个主要关注的参数:多少噪声会加入信号中,以及可提供多少增益。LNA 采用高度专业化的模拟处理器制造而成,可以很好地提供增益且几乎不会加入自身的噪声,但不适用于非 LNA 应用。

我们以 Skyworks SolutionsSKY67180-306LF 为例;这是一款两级高增益 LNA,适用于 1.5 至 3.8 千兆赫 (GHz) 应用,如用于 LTE、GSM 和 WCDMA 应用的蜂窝中继器和小型/大型蜂窝基站,以及 S 波段和 C 波段的超低噪声接收器(图 2)。

图 2:Skyworks Solutions 的 SKY67180-306LF 是一款两级、31 dB 增益 LNA,适用于 1.5 至 3.8 GHz、0.8 dB NF;第一级针对低噪声系数进行优化,第二级提供额外增益。(图片来源:Skyworks Solutions)

这种 16 引线 QFN 器件的第一级使用 GaAs pHEMT 晶体管来实现超低噪声系数 (NF),而输出级(异质结双极型晶体)在该频率下提供额外增益,以及高线性度和高效率。结果是 LNA 在 3.5 GHz 下,本底噪声 (NF) 为 0.8 dB,增益为 31 dB。

另一个关键问题是在哪里布置 LNA;若将其与接收器电路的其余部分放在一起,则显然更为容易。然而,这意味着从 LNA 传送放大信号到系统的电缆不可避免地产生热噪声,这些噪声将加入未放大信号中,进一步降低 SNR。因此,即使是甚小口径卫星终端 (VSAT) 接收器等消费类应用,也会将 LNA 置于接收器的焦点位置。

总结

尽管天线发射器和接收器功能遵循互易原则,但实际挑战有所不同。对于许多 RF 天线情况,专用 LNA 通常是将接收信号电平提高到可用值的最佳或唯一方法,同时对 SNR 的影响最小。目前有针对特定频段进行定制的专用 LNA,并且增益值可解决信号电平/SNR 困境。

相关内容

“让特殊工艺在 5G LNA 中发挥最大效用”

https://www.digikey.com/en/articles/get-the-most-out-of-exotic-processes-for-5g-lnas

“了解无线设计中低噪声和功率放大器的基本原理”

https://www.digikey.com/en/articles/understanding-the-basics-of-low-noise-and-power-amplifiers-in-wireless-designs

“低噪声放大器可最大限度地提升接收器灵敏度”

https://www.digikey.com/en/articles/low-noise-amplifiers-maximize-receiver-sensitivity

参考资料

关于此作者

Image of Bill Schweber

Bill Schweber 是一名电子工程师,撰写了三本关于电子通信系统的教科书,以及数百篇技术文章、意见专栏和产品特性说明。他担任过 EE Times 的多个特定主题网站的技术管理员,以及 EDN 的执行编辑和模拟技术编辑。

在 Analog Devices, Inc.(模拟和混合信号 IC 的领先供应商)工作期间,Bill 从事营销传播(公共关系),对技术公关职能的两个方面均很熟悉,即向媒体展示公司产品、业务事例并发布消息,同时接收此类信息。

担任 Analog 营销传播职位之前,Bill 在该公司颇受推崇的技术期刊担任副主编,并且还在公司的产品营销和应用工程部门工作过。在此之前,Bill 曾在 Instron Corp. 工作,从事材料测试机器控制的实际模拟和电源电路设计及系统集成。

他拥有电气工程硕士学位(马萨诸塞州立大学)和电气工程学士学位(哥伦比亚大学),是注册专业工程师,并持有高级业余无线电许可证。Bill 还规划、撰写并讲授了关于各种工程主题的在线课程,包括 MOSFET 基础知识、ADC 选择和驱动 LED。

More posts by Bill Schweber
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum
mmmmmmmmmmllimmmmmmmmmmlli