借助 VCSEL 将 LiDAR 集成至 Apple iPhone:您该如何应对?

关于光探测和测距 (LiDAR) 技术的经济和技术可行性,一直存在争议。现在看来 LiDAR 已经赢得胜利。通用汽车公司最近宣布,明年将在 9 款配备高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的汽车中应用 LiDAR 技术,而 Apple 已经利用垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 技术将 LiDAR 集成到 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 和 iPad Pro 中。在移动设备中添加 LiDAR 预计将是一次颠覆性进步。如果您尚不清楚 LiDAR 的用途,现在是时候了解一下了。

iPhone LiDAR 能够对距离长达 5 米 (m) 的物体进行深度感测,设计与摄像头和运动传感器协同工作,以创建和操纵增强现实 (AR) 环境(图 1)。全新八核 A12Z 仿生图形处理单元 (GPU) 和计算机视觉算法专为 3D 建模而设计,现有的 ARKit AR 应用程序新增了 Scene Geometry API,用于将 LiDAR 数据与摄像头和运动传感器数据整合。LiDAR 数据还被集成到 Measure 应用程序中,提供更快、更精细地物体测量功能。

图 1:这款 Apple iPhone 上的 LiDAR 传感器是黑色区域右下角的小圆圈,与两个摄像头(左)协同工作。(图片来源:Apple)

借助 Apple Clips 3.1 应用程序中的 AR Spaces 功能,用户可以录制视频、集成 LiDAR 信息,以及创建具有动态光线、坠落物体和其他特效的沉浸式 AR 场景(图 2)。

图 2:Apple Clips 3.1 应用程序中的 AR Spaces 功能可以创建增强现实视频剪辑。(图片来源:Apple)

我们首先将简单对比 VCSEL 和边缘发射激光 (EEL) LiDAR 技术,并概述 LiDAR 的飞行时间 (ToF) 和点云概念,然后介绍 ams/OSRAMTMF8801 LiDAR 模块和 DFRobot 的 SEN0245 VL53L0X Gravity LiDAR 测距仪(用于 Arduino UNO 控制板 x1)。

VCSEL 对比 EEL

VCSEL(例如 Apple 中使用的)与汽车和工业 LiDAR 系统中常用的 EEL 不同。VCSEL 针对低功耗、短距离应用进行了优化,具有以下优势:

  • 更高的可靠性,由于 VCSEL 阵列由 50 到 10,000 个单独的发射器组成,因此与含一到四个发射器的 EEL 相比,大幅降低了单个发射器故障的影响。
  • 在温度范围内具有更窄的波长带宽,因此可在接收器进行更有效的滤波,从而带来更佳的信噪比 (SNR)。
  • 由于 VCSEL 发射垂直圆柱形光束,因此系统集成更简单。

ToF 和点云

LiDAR 基于 ToF 测量。一系列激光脉冲射向一个物体,并由板载光电传感器测量返回时间(图 3)。ToF 测量激光脉冲的往返飞行时间,因此到物体的距离与 ToF 的一半乘以光速成正比,空气中光速约为 30 厘米/纳秒 (cm/ns)。VCSEL 系统(如 iPhone 中使用的系统)可高精度测量长达数米的距离。

图 3:通过测量激光脉冲从目标反射并返回 LiDAR 传感器所需的时间,得出 ToF 测量值。(图片来源:DFRobot)

点云由数千或数百万个 ToF 测量值组成。使用点云和相关图像处理软件,LiDAR 系统能以每秒 30 帧 (fps) 或更快的速度创建周围环境的三维 (3D) 图像。

适合装入手机边框的 VCSEL

便携式和手持设备的设计人员可以使用 ams/OSRAM 的 TMF8801 LiDAR ToF 传感器。该传感器的探测范围为 2500 毫米 (mm),封装尺寸为 2.2×3.6×1.0 mm,适合装入手机边框(图 4)。

图 4:TMF8801 ToF 传感器的探测范围为 2500 mm,可装入手机边框。(图片来源:ams/OSRAM)

TMF8801 将 VCSEL 技术与单光子雪崩二极管 (SPAD) 传感器相结合,能够以几十皮秒 (ps) 的分辨率检测单光子信号。集成的 VCSEL 驱动器可产生波长为 940 纳米 (nm)、持续时间不到 500 ps 的激光脉冲,使 TMF8801 符合 IEC 60825-1 1 类眼睛安全标准。日光抑制滤波器可最大限度地减少背景噪声,集成的 Cortex M0 微控制器 (MCU) 包括图像处理算法。1.8 伏 I²C 快速模式接口将 TMF8801 连接到系统。

适用于 Arduino 控制板的 VCSEL 模块

要探索基于 VCSEL 的 LiDAR 的用途,另一个好办法是 DFRobot 的 SEN0245 VL53L0X Gravity 测距仪(图 5)。它设计用于搭配 Arduino UNO 控制板 x1 使用,可以测量长达 2 m 的距离。940 nm 波长 VCSEL 发射器和集成 SPAD 阵列提供 ±3% 的测量精度,响应时间低于 30 毫秒 (ms),功耗为 20 毫瓦 (mW)。VL53L0X 包括 DFRobot 的 Gravity-I2C 接口,该接口设计搭配各种 MCU 使用,并能灵活支持各种 LiDAR 应用。

图 5:SEN0245 VL53L0X ToF 激光测距仪设计搭配 Arduino UNO 控制板 x1 使用,可测量长达 2 m 的距离。(图片来源:DFRobot)

结语

LiDAR 技术是否可行已不再是问题,因为它已经成为主流。LiDAR 正在集成到汽车 ADAS 系统和最新款 Apple iPhone 中。特别是,低功耗 VCSEL 发射器技术与 SPAD 传感器阵列相结合,使 LiDAR 能够在移动消费电子设备中使用。

您可以利用现成的集成模块自行设计基于 VCSEL 的 LiDAR,这些模块具有所有必需的光学器件、MCU 接口和基本图像处理软件,助您加快设计进度。

关于此作者

Image of Jeff Shepard

Jeff 从事电力电子、电子元件和其它技术主题写作 30 余载。在其于 EETimes 任职高级编辑期间,他开始了电力电子写作。后来,他创立了一份叫《Powertechniques》的电力电子杂志,再后来又创立了一家全球性的研究和出版公司 Darnell Group。在开展各项业务的同时,Darnell Group 还发布了 PowerPulse.net,专门针对全球电力电子工程社区提供每日新闻。他是一本名为《Power Supplies》的开关模式电源教课书的作者,该书由 Prentice Hall 旗下 Reston 分部出版。

Jeff 还是 Jeta Power Systems 共同创始人,这是一家高功率开关电源制造商,后来被 Computer Products 收购。Jeff 也是一个发明家,其名下拥有 17 项热能收集和光学超材料美国专利,同时他也是掌握电力电子行业全球趋势的专家和网红发言人。他拥有加利福尼亚大学定量方法和数学硕士学位。

More posts by Jeff Shepard
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum
mmmmmmmmmmllimmmmmmmmmmlli