智慧城市基础设施的技术基础
让城市更智能、更可持续、更便利的关键技术概述
这是关于实现物联网 (IoT) 技术的五篇系列文章中第一篇的摘要。文章全文可在 wevolver.com 网站上查看。
什么是智慧城市?
智慧城市是由互连并与云端相连的智能对象组成,这些智能对象作为物联网的一部分协同工作,打造更高效、更可持续和更便利的城市生活。智慧城市还有望解决紧迫的社会问题,包括城市人口不断增加、能源消耗过大、道路安全等等。智慧城市的目标是提高效率、安全性和可持续性,以实现经济、社会和环境的可持续性。
智慧城市首先在互联网络利用方面进行了尝试,如利用智能电网来提高能源效率,利用传感和监测技术实现智能交通管理和污染监测,利用增强的计算和数据存储以及数字 ID 改善服务的获取。
这背后的技术是什么?
智慧城市的核心是一个收集和共享数据的互联网络。这个网络不仅必须不间断地工作,同时还必须满足对连接性、带宽和处理能力的高要求,而且能够以非常低的功耗进行工作。 因此,半导体技术是智慧城市必备物联网设备的关键技术。
半导体技术可用于智能对象内部的芯片和硬件组件,尤其是智能传感器和监测技术。物联网设备中的处理器(如 MCU 微控制器)必须嵌入软件,才能让设备感知数据、处理数据并与网络通信。由于网络大多与互联网相连,因此在开发物联网系统的过程中,很大一部分工作是打造具有高性能连接选项(例如 5G、LTE、WiFi 和蓝牙)的设备。
智慧城市的基础设施
智能电网
智能电网是一个完全互联的电力系统,以高能效水平运行,为智慧城市的整个基础设施提供电力。智能计量技术可以通过监控和调节电力供应来提高电网的可靠性。
智能仪表
智能仪表是一种智能电子设备,可记录电力、水和天然气的使用数据。双向通信系统使服务提供商和供应商能够收集能源消耗信息,并监测客户的能源模式。
电动汽车 (EV) 充电站和智能停车
EV 充电站利用电网的电力为电动汽车充电。虽然电动汽车配备了交流电/直流电 (AC/DC) 转换器用于家用充电,但插入式充电站可以直接提供直流电 (DC),实现快速充电。
分布式能源系统 (DES)
以往能源是从发电厂流向消费者,智能电网已使这种集中式模式转变为分布式模式,即可再生能源分布式发电,消费者能直接参与其中。家用和公共太阳能板、风力涡轮机、生物质能发电机,以及水力、地热和混合电源,还有电动汽车充电器和智能家居,都有助于通过发电或储存电力来为电网供电。
智能监测和传感器
智慧城市依靠使用智能技术对从环境中收集的数据进行详细分析,并根据这些数据采取行动。数据的收集利用了传感技术和智能摄像机。传感器技术需要在非常低的功耗下工作,以延长电池使用寿命,并且可以利用热、雷达、激光雷达、邻近性、化学检测和阳光。
交通和污染管理
在交通管理中,传感器使用毫米波 (mmW) 雷达来收集数据,并通过网络进行无线通信,将实时数据反馈给交通系统。这开启了一系列应用,例如事故预防、交通管理,以及将车辆改道至交通流量较少的区域。
智能摄像机
视频监控也是系统的一部分,用于维护目的以及整体控制和安全性。全天候监控仍然是讨论最多的问题之一,因为其中涉及到数据安全和隐私等重要的道德问题。
边缘计算和网关
半导体传感器和监测技术收集的大量数据需要存储和处理。网关会存储、详细分析和选择收集的数据,并将敏感数据发回系统以采取纠正措施。根据一个本地分布节点网络模型,系统会对数据进行处理,此过程称为“边缘计算”。通过在收集来源附近详细分析数据,网络能够实时处理大量共享的数据。
数字 ID 和其他技术
数字 ID 将成为智慧城市系统不可或缺的一部分。公民将能够直接连接到政府服务,并使用他们的数字 ID 与网络进行互动,即访问公共交通、进行交易、预约停车位或规划路线,以及确认自己的身份。
总结
随着实现自主、智能和互联物联网的技术不断完善,未来城市的设计雏形也开始变得更明确。由于物联网系统逐渐融入未来和改造城市规划,因此全世界公民和物联网系统的互动将越来越频繁。未来城市的前景是更少浪费、更节能、更便利和更安全。然而,在这些技术的路线图以及文化和社会采纳方面,仍然存在挑战。
文章全文可在 wevolver.com 网站上查看。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum