新款 INA228 数字电源监视解决方案让我的 BattLab-One 能够测量纳安级电流

在撰写本博客时,我使用的电源分析装置是 BattLab-One,其电流检测范围是 10 微安 (μA) 至 500 毫安 (mA)。虽然该范围能够很好地覆盖许多微处理器,但较新的超低功耗微处理器能在休眠模式期间以纳安 (nA) 电流范围运作。经证实,用数字电源监视解决方案测量纳安范围的电流非常困难。

BattLab-One 基于 Texas Instruments (TI) 的 INA233。该专用电流检测装置可测量电流、总线电压(远高于电源轨)、功率,并通过 I2C(或 SPI)发送采样数据。

我选择 INA233 有几个原因,包括其最大 10 微伏 (μV) 的失调电压、16 位模数转换器 (ADC)、可编程采样平均和采样率以及 I2C 通信能力。遗憾的是,INA233 的 8 μA 偏置电流将其电流检测能力的下限限制在 10 μA。虽然我一直能通过校准消除大部分偏置电流误差,但 8 μA 限制了我测量最新超低功耗微处理器休眠模式功耗(纳安范围)的能力。

幸运的是,TI 的数字电源监视产品阵容有了一个新成员——INA228(图 1)。INA228 与 INA233 引脚兼容,输入偏置电流大大改善,最大值为 2.5 nA。是的,仅仅 2.5 nA 的输入偏置电流!这说明,当测量 100 nA 休眠电流时,潜在最大误差只有 2.5%!

图 1:Texas Instruments 的 INA228 的最大输入偏置电流为 2.5 nA,而 INA233 为 8 µA;另外,ADC 也升级为 20 位,而非 16 位。(图片来源:Texas Instruments)

INA228 也升级到 20 位 ADC,并具有与 INA233 相同的 I2C(和 SPI 版本)通信功能。此外,INA228 的失调电压已降至最大 1 μV。

Texas Instruments 电源监视解决方案的另一个出色特性是电源轨电压与 ADC 的共模电压输入分离。另外,INA228 的 ADC 输入范围是 +/- 40.96 毫伏 (mV),可编程范围高达 +/- 163.84 mV。这带来的额外好处是能够使用较小检测电阻,进而降低与电流检测相关的电压降。

INA228 使我能够扩展电流检测范围,其下限一直低到 100 nA,并且将因输入偏置电流加失调电压引起的最大总误差保持在 10% 以下。表 1 显示了新型 BattLab-One+ 产品采用 INA228 后的设计参数。

表 1:新款 BattLab-One+ 产品的设计参数,显示了高电流范围和低偏置误差等特性。(图片来源:Doug Peters)

天下没有免费的午餐

一切都很完美,不是吗?我只需要将 INA233 换成 INA228,所有麻烦便都烟消云散!但也不尽然。还记得我提到过,INA233 使用 16 位 ADC,INA228 使用 20 位 ADC 吗?您猜对了:所有固件都基于 INA233 的每样本 2 字节数据。然而,INA228 使用 3 个字节。影响不是很大,但这意味着,为了获得更高带宽的电流检测范围,现有用户不仅需要新的 INA228,还需要更新固件;或者等待几个月,购买新发布的 BattLab-One+!

人们说天下没有免费的午餐,看来确实如此。

结语

毫无疑问,Texas Instruments 的数字电流检测产品使设计工作简单得多。如本文所述,随着 TI 改进其电源监视解决方案,BattLab-One 自然也得到了提升。对于本文而言,INA233 升级到了 INA228。

关于此作者

More posts by DigiKey's North American Editors
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum