用 SmartSolutions™ 管理数据
数据的重要性
多年来,制造商一直都明白数据的重要性,但却依赖人工方式收集:这意味着需要专门的数据收集人员从一台机器走到另一台机器,记录生产率和废品数量,然后将这些指标抄写到白板上供其他员工查看。维修团队也是如此,他们可能偶尔会测试设备的振动或温度是否过高,但这些检查有时会间隔数周。这些工作耗时太多,而且数据分辨率太低,无法抓住细微问题。
获取实时数据会立即对所有制造过程产生影响。依靠这些实时数据,制造商就能追踪生产力,快速回答诸如“你是否获达到最佳产量?如果没有,为什么?”之类的问题。此外,制造商还能监测设备状况,确定是否需要进行维护,将故障消灭在萌芽状态。
小处着手,大处快速思考
很多情况下,企业会战略性地规划未来蓝图,但都缺乏启动计划。智能工厂之路取决于动力,因此需要对各种想法进行测试并收集可操作的数据,以帮助决定哪些项目能提供足够的价值,从而进入下一个阶段。
Banner 有一些解决方案,可以从小处着手,同时进行扩展,以放大最佳想法。SmartSolutions™ 入门套件 的起价不到 1000 美元,内含电池供电型无线传感器以及开始监测设备所需的一切。根据您需要的传感器类型,我们会提供不同的套件。可选择的传感器包括压力、水箱液位、振动、温度和湿度传感器,以及该套件中的全部四个传感器。这些套件包括带有嵌入式蜂窝调制解调器的无线网关,可用于将数据发送到云端。此外,还送您 3 个月的流量套餐和 Banner CDS(云数据服务)的试用订阅服务,让您立即从网络仪表板上查看自己的信息。
来自 Banner Engineering 的一个 SmartSolutions 入门套件示例。(图片来源:Banner Engineering)
一旦你发现最有价值的想法和数据,Banner 就可在现有入门套件中添加更多的传感器,从而继续轻松地蓄积动力并扩大规模。我们的产品能为您的智能工厂计划提供充足的发展空间,并建立能够监测数千个数据点的系统。
一台电机正通过 Banner Engineering 的 SmartSolutions 的入门套件进行监测,这只是众多仪表板示例的一个。(图片来源:Banner Engineering)
欢迎您观看由 DigiKey 主持推出的未来工厂系列新三部曲,听听 Banner Engineering 为此提供的更多内容。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum