资产跟踪得其所哉
(图片来源:Molex)
就在 15 年前,一家大型零售商的一纸要求前100 家供应商在所有货盘和箱子上使用无源标签 (RFID) 的声明震动了整个供应链行业。尽管这项技术已在通信传输应用中使用了多年,但这是 RFID 作为资产跟踪工具的第一个大规模应用实例。
但是这一项努力最终却是不得其所。无源 RFID 技术依赖明确的射频发射和接收,作为一项技术仍处于早期开发阶段,尚未运用到供应链环境。RFID 标签在恶劣环境中通常变得不可靠,无法通过金属容器传输信号,读取器有效读取范围也较短。此外,处理读取器所收集数据所需的后台软件过于简单,无法实现其全部潜能。预期中的 RFID 广泛应用并没有实现,多年来大多数零售商仍在使用手动条形码扫描来跟踪资产。
但是自 2003 年以来,情况发生了很大变化,RFID 技术的成熟以及互联网连接设备和数字分析软件的出现,已经以意想不到的方式彻底改变了资产跟踪的方式。Molex 强大的 RFID 解决方案(包括坚固型标签和可靠的读取器)展示了这项技术多年来的发展程度,以及它将如何影响未来几年的供应链运作。
专为资产跟踪打造的组件
用于数据收集的 Alien ALR-H460 Android 便携式加固型计算机。(图片来源:Molex)
内置 Emissary 方案的 Alien ALR-F800-X 企业级 RFID 读取器。(图片来源:Molex)
在仓库和工厂中首次推出无源 RFID 标签之后,从字面上看,显然标签必须能够粘贴才能用。如今的加固型 RFID 标签,如 Molex 通过 Digi-Key 提供的解决方案,则优先考虑长使用寿命,通过将组件封装在坚固的塑料中并使用专用粘合剂来确保标签不会因碎屑或极端温度而脱落或损坏。
RFID 读取器也走了一段很长的路。Molex 与 Alien Technology 合作开发了多种读取器,并附带了收集、组织和分析 RFID 标签数据所需的软件,目前均可从 Digi-Key 购买。此类读取器通常还会配备边缘服务,实现一种简洁的二合一的解决方案,减少了停机时间和对网络基础设施的要求。
RFID 因技术推动产生的进步
仅在 RFID 读取器范围内才发送信号的无源 RFID 标签已成为供应链中必不可少的资产跟踪技术。在策略上,可将固定读取器置于门口或仓库检查点,这样就可以记录资产在其供应链旅程中关键点的行踪。无源 RFID 通常用于像食品和饮料、石油和天然气、医疗以及汽车之类行业。
Molex RFID 标签。(图片来源:Molex)
除了被动功能之外,还有主动跟踪功能,后者提供了强大的监视功能。主动跟踪功能将这项技术提升至一个新的水平,让利益相关者随时全面掌控高价值资产的状态。软件确保了一致且可靠的信息,有源标签由电池供电,通常集成了低功耗蓝牙、Wi-Fi 或以太网功能,可不断地收集和传输关键数据。由此产生的实时数据确保了客户可以轻松访问、管理和分析其资产的行踪,无论这些资产是在移动还是静止。
塑造公司未来
随着各种资产跟踪解决方案的出现,RFID 适合的行业数量也在不断增加。这将有助于 Digi-Key 和 Molex 等经验丰富的供应商确定合适的技术组合来解决客户痛点,无论这些痛点是在运输过程中丢失资产,在仓库中找不到工具,还是要解决库存问题。
有证据表明,当结合其他技术时,资产跟踪能力会增加,随着越来越多的组织将 IIoT 解决方案整合到其设施中,这些能力只会继续增加。资产跟踪将会变前所未有得重要,因为收集到数据可以由高级软件来分析,从而识别将增加运营效率和经济效益的趋势。
尽管零售行业率先尝试将 RFID 作为资产跟踪的全新黄金标准使用,但在 2000 初推进这项技术可谓是困难重重,不过有幸获得了像 Molex 和 Digi-Key 这样的组织的持续支持,正是这些组织让这些坚固、可靠的 RFID 组件变得随时可以获取。
如今,资产跟踪技术的承诺正在变成现实,应用领域也日趋广泛,正快速发展成为面向未来供应链的关键组件。
详细了解 Digi-Key 提供的 Molex RFID 标签 和读取器。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum