Senet Technologies
Senet 的定位独特,旨在为您的物联网解决方案提供高度可扩展的低功耗广域网 (LPWAN) 连接。 我们在北美建立了最大的 LoRa WAN 网络,我们的运营商级云网络操作系统以及 OSS 和 BSS 平台能为全球领先的商业和市政网络提供强力支持。我们拥有经过充分整合的资产跟踪应用支持能力,提供的是向集成商和应用提供商提供上下文化数据所需的全解决方案要素,适用最基本的物联网用例。
特色产品
xDot 开发套件
MultiConnect®xDot™ 是一种安全的 CE/FCC/RCM 认证型、Arm® Mbed™ 可编程低功耗射频模块,可为传感器、工业设备和远程设备提供远程、低比特率 M2M 数据连接。
STM32 LoRaWAN Discovery 开发板
STMicroelectronics 的 B-L072Z-LRWAN1 STM32 LoRa Discovery 板是一款开发工具,用来学习和开发基于 LoRa 和/或 FSK/OOK 技术的解决方案。
网关 Wi-Fi LoRa 以太网
Laird 的 SentriusTM RG1xx 系列网关支持 LoRa,是安全、稳健、可扩展的终极 LoRa 解决方案,适用于您私有 LoRaWAN 网络的端到端控制。