开发更多, 花费更少。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renesas Synergy™ 平台Renesas Synergy 平台是合格的、全面的系统解决方案。 其中包括软件、可扩展的微控制器系列和开发工具。 凭借这款全面成熟的平台,工程团队可以从 API 级别开始开发 IoT 应用软件,从而节省数月的时间和精力。 该平台还可确保工程团队基于强大可靠的技术基础开展产品创新,这项技术已针对基于 MCU 的产品设计进行优化。 加速产品上市。 消除进入壁垒。 低拥有成本。 Renesas Synergy™ 微控制器产品组合Renesas Synergy™ 系列产品的四个 MCU 系列包括:
![]() S1 系列超低功耗 MCURenesas 的 S124 MCU 包括多种基于 ARM 的软件和引脚兼容型 32 位 MCU,这些 MCU 共享一组通用的 Renesas 外设,促进了设计可扩展性以及基于平台的高效产品开发。 这些 MCU 基于 ARM Cortex M0+ 32 位高能效内核,尤其适用于成本敏感型低功耗应用。 特性
![]() S3 系列高能效 MCURenesas 的 S3A7 MCU 包括多种基于 ARM 的软件和引脚兼容型 32 位 MCU,这些 MCU 共享一组通用的 Renesas 外设,促进了设计可扩展性以及基于平台的高效产品开发。 这些 MCU 将低功耗和运行速度高达 48 MHz 的高性能 ARM Cortex-M4 内核完美地结合在一起。 特性
![]() S5 系列高级程度 MCUMCU 中端系列实现了性能与集成度完美结合,这让 Renesas Synergy™ S5 系列 MCU 能够满足诸多嵌入式系统需要为未来系统扩展预留空间的要求。 处理性能与大容量存储器、连接性、广泛的内置安全和防护功能、模拟采集,以及低成本彩色 TFT LCD 面板的节能控制达到平衡状态,从而适用于众多 IoT 应用。 S5 系列具有全面的连接套件、图形引擎、高精度数据采集模拟接口,以及大量封装类型,专门用于先进的 HMI 和工业应用。 特性
![]() S7 系列高性能 MCURenesas 的 S7G2 MCU 包括多种基于 ARM 的软件和引脚兼容型 32 位 MCU,这些 MCU 共享一组通用的 Renesas 外设,促进了设计可扩展性以及基于平台的高效产品开发。 这些 MCU 采用运行速度高达 240 MHz 高性能 ARM Cortex-M4 内核。
特性
Synergy 视频Current Time 0:00 / Duration Time 2:10 Loaded: 0% 0:00 Progress: 0% 0:00
Progress: 0%Stream TypeLIVE Remaining Time -2:10 1
This is a modal window. Caption Settings Dialog Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
Synergy 套件和解决方案![]() Synergy SK-S7G2 入门套件Renesas 的 SK-S7G2 入门套件能够以极低成本的方式访问整个 Synergy 平台,并使用 Synergy Software Package (SSP) 的众多主要功能进行完整开发。 它可针对用户需求通过以太网、USB-HS 主机和 USB-FS 设备及 CAN 实施高速连接,并通过 BLE 4.0 与移动互联网设备无线连接。 Synergy DK-S3A7 开发套件Renesas 的 DK-S3A7 开发套件包含 S3A7 家族的 Synergy S3 系列 MCU,该款 MCU 采用 ARM® Cortex®-M4 CPU 内核,其超低功耗硅工艺实现 FPU 的中速运行能力,实现了超高效能。 DK-S3A7 套件让用户能够使用 Synergy 平台为最终产品开发软件,利用器件高能效的特性并测量实际能效。 ![]() Synergy DK-S7G2 开发套件Renesas 的 DK-S7G2 开发套件为使用 Synergy 平台的硬件和软件开发提供了完整的基础支持。 该套件包含来自当今旗舰级 Synergy S7G2 MCU 家族的 S7 系列 MCU 器件。 DK-S7G2 套件自设计之初即以简单易用为要旨,具有板载自动信号路由块,包括通过 LED 快速检查布线是否适用于所需的宏功能,从而提供防误配置功能。 ![]() Synergy PE-HMI1 产品示例Renesas 的 PE-HMI1 产品示例以独特视角展示特定最终产品(本例中为连接的人机界面)的“设计实例”,为用户展现如何使用 Synergy 平台设计实际的最终产品。 为了节省时间,PE 设计可部分重用于实际的最终产品中,也可以通过描述了原始 PE 设计人员决策过程的设计流程文档修改整个设计,使其满足各种特定要求。 ![]() Synergy 开发套件 DK-S124Renesas 的 DK-S124 开发套件包含 Synergy S1 系列 S124 MCU,该 MCU 的架构被重新设计,通过模拟和数字外设的智能组合实现了超低功耗。 DK-S124 是一款完美的硬件平台,可让您使用 MCU 的所有引脚和功能,其中包括 S124 MCU 的模拟功能,以及测试所有工作模式下 MCU 电流消耗的能力。 除此之外,DK-S124 还具备丰富的扩展功能,包括可与移动设备进行通信的 Bluetooth® 低功耗无线电。 ![]() Synergy 促销套件 PK-S5D9Renesas 的促销套件 PK-S5D9 能够以极低成本的方式访问整个 Synergy 平台,并使用 Synergy Software Package (SSP) 的众多主要功能进行全面开发。 模块系统 SYG-S7G2-SOM 图片SYG-S7G2-SOM 具有 Renesas Synergy 软件、Synergy S7 240MHz MCU、LCD 接口、Mini JTAG 调试器和以太网连接器,而 SOMS7G2 则是设计人员向针对 Renesas Synergy 软件的优化系统设计迈出的第一步。 ![]() 4.3" PCAP 模块化开发套件 SYG-S7G2-43C-MDK该模块化开发套件便于元器件的插入与移出。 它包含一个 4.3" WQVGA 电容式触摸屏 LCD、一个 LCD 载板、一个 Renesas Synergy S7G2 SOM 以及一个带有扩展连接器的载板,因此灵活性更高,配置种类更多。 最后,该开发套件还带有 Renesas Synergy 软件包。 |
Renesas 零件搜索
资源
|