Truphone 灵活的 SIM 卡系列

Truphone 是全球公认的移动虚拟网络运营商 (MVNO),其软件和硬件远销全球 190 多个国家。提供包括 2G、3G、4G 和 LPWAN 在内的各种服务。

Truphone 现提供多种 SIM卡,包括可拆卸塑料 SIM 卡(尺寸为 1FF、2FF、3FF 和 4FF)、焊接式 SIM 卡和硬件集成 SIM 卡。焊接式 SIMS 卡在设备制造时安装,尺寸为 MFF2 和 DFN8。硬件集成 SIM 卡是蜂窝模块架构的一部分,尺寸为 WLCSP。

eSIM 通常分为 M2M(机器对机器)和消费类。M2M 与客户的互动很少。设备管理器通常用来控制连接,并且由服务器驱动(推送模型)。对于消费类,最终用户选择连接提供商,并且由客户端驱动(拉模型)。eSIM 的一些特权已获得 GSMA SAS 认证,已通过 UL 和 GCF 测试并且可以互操作。

通过 Truphone,一张 SIM 卡将适用于所有受支持的运营商。对于要在全球范围内部署的产品而言,这是一个绝好的机会。

大多数设备和模块都可以与 Truphone SIM 卡一起使用。建议设备和模块具有 PTCRB 和/或 GCF 认证。

Truphone 平台允许用户管理、自动操作、报告和集成。用户可以管理他们的 SIM 卡、订阅和设备,同时使用业务规则自动进行部署,以优化成本,检测欺诈,改善操作并报告设备的连接形式。该平台可以与其他平台和云提供商集成。

总之,Truphone 提供了可与许多不同的 SIM 卡配合使用的大量运营商,从而为客户带来极大的灵活性。

关于此作者

Image of Kelsie McMillin

Kelsie McMillin 是 DigiKey 战略计划合作营销经理,2015 年加入公司。她的工作涉及与物联网相关的所有产品和服务,并通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。闲暇时,她喜欢与家人一起去探险。

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum