频谱分析仪:原理及类型介绍
您是电气工程师吗?您用过频谱分析仪吗?
大多数(希望是所有!)电气工程师都知道示波器是什么,并且也使用过,也许还有许多电气以外其他学科的工程师也是如此。我猜想在大多数电气工程师刚进入大学时,示波器就走进了他们的生活。但是,说到频谱分析仪,一些执业的电气工程师可能都不知道是什么,更不用说用过。
什么是频谱分析仪?
对于许多电气工程师来说,除了具有更多的功能和图形,频谱分析仪看起来就像示波器。但是,虽然示波器和频谱分析仪都在垂直轴上显示信号的幅度,但两者之间的差异是水平轴显示的参数,示波器显示时间,而频谱分析仪显示频率。下图显示了在 Rigol 的 DSA815-TG 频谱分析仪上显示的多个频率测量值。
图 1:频谱分析仪在水平轴上显示频率测量值。(图片来源:Rigol Technologies[1])
据 Keysight Technologies 称,频谱分析仪“在仪器的整个频率范围内测量输入信号的幅度与频率的关系。其主要用途是测量已知和未知信号频谱的功率。”[2] 换句话说,频谱分析仪允许用户“分析频谱”,其中频谱定义为一个正弦波的集合,这些正弦波组合起来以产生时域信号。
例如,让我们在示波器上观察一个信号(图 2)。
图 2:示波器上显示的一个信号(图片来源:Agilent Technologies[3])
该信号明显不是纯正弦波,而频谱分析仪可确定构成该信号的每个正弦波。在频谱分析仪识别出这些波形之后,即会绘制出每个波形的幅度与频率的关系。如图 3 所示,图 2 中的信号仅由两个正弦波组成。
图 3:时域信号(示波器上显示)与频域信号(频谱分析仪上显示)之间的关系(图片来源:Agilent Technologies[3])
频谱分析仪的类型:技术类型和外形尺寸
频谱分析仪主要有两类:扫描调谐分析仪和实时分析仪,后者又称为实时频谱分析仪或 RTSA。这两种类型已经使用多年,它们在垂直轴上显示幅度,在水平轴上显示频率,但如何“分析频谱”是二者的区别所在。
鉴于扫描调谐频谱分析仪“只不过是频率范围可自动调谐(扫描)的频率选择式电压计”[4],所以认为这些传统类型的分析仪“起源于无线电技术”就一点也不足为奇[4]。并且由于扫描调谐频谱分析仪“无法同时评估给定范围内的所有频率”[4],因此主要用于测量稳态或重复信号。这些分析仪已经成功地服务于合规工程界几十年,例如合规前测试和 EMC/EMI 测试。
与扫描调谐频谱分析仪不同,实时频谱分析仪可同时评估所有频率。实时频谱分析仪的工作原理是,首先获取时域数据,然后使用快速傅立叶变换 (FFT) 将数据转换为频域。
频谱分析仪有各种各样的外形尺寸,包括台式(图 4)、手持式(图 5)和便携式。
图 4:Teledyne LeCroy 的 T3SA3200 台式频谱分析仪提供 9 kHz 至 3.2 GHz 的频率范围。(图片来源:Teledyne LeCroy[5])
图 5:Seeed Technology 的 RF Explorer Model 2.4G 是一款 2.35 GHz 至 2.55 GHz 的手持式频谱分析仪。(图片来源:Seeed Technology)
台式型号的性能通常要优于手持式型号,但价格可能更高。手持式频谱分析仪既便宜又小巧,但仅提供台式分析仪的一部分功能。便携式分析仪配有电池组,因而可以携带到现场使用(包括某些台式版本)。
总结
虽然所有(我们希望是!)电气工程师都知道什么是示波器以及如何使用示波器,但估计只有部分电气工程师用过频谱分析仪。尽管示波器和某些频谱分析仪(台式版本)在外形尺寸和显示内容上看起来都相似,但其实却大不相同。频谱分析仪以幅度-频率关系的方式显示采集的数据,而示波器以幅度-时间关系的方式显示信息。不过,就像示波器一样,根据用户的需求和预算,有各种频谱分析仪类型可供选择。
参考资料:
1 – Rigol Technologies, “DSA800 Spectrum Analyzer Datasheet”(第 3 页)
2 – Keysight Technologies, “What is a Spectrum Analyzer?”
3 – Agilent Technologies, “Agilent Spectrum Analysis Basics”(第 4-5 页)
4 – Keysight Technologies, “Different Types of Analyzers”
5 – Teledyne LeCroy, “T3SA3100/T3SA3200 Data Sheet”(第 2 页)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum