为我的项目选择合适的显示屏
当我们为应用选择显示屏时,最重要的问题当然是:“我们想要显示什么内容?”
为了回答这个问题,有几个关于所显示信息的事项需要考虑。我们可以选择仅显示文本或嵌入式图形。图形可以是固定符号或动态图片。信息量还定义了显示屏的尺寸和分辨率。在阳光照射下的可读性、视角和距离也是需要考虑的重要因素。
如果只是显示数字,那么从众多采用 LED 或 LCD 技术的 7 段显示屏中选择一款就足够了。它们看起来有点老派,但具有良好的可读性,而且很容易控制。遗憾的是,这些显示屏显示的文本仅限于少数可能的字符。要显示整个字母表,需要 14 段或 16 段显示屏。它们同样采用的是 LED 或 LCD 技术。这些显示屏大部分没有配备集成控制器,也就是说,我们要负责应用中显示屏的驱动、定时和刷新。值得庆幸的是,可供选用的显示驱动器非常多,或者我们可以对它们稍作修改,以配合微控制器使用。幸运的是,有些 7 段 LED 显示屏配有内置驱动器。这些智能 LED 可通过移位寄存器进行寻址,无需驱动和刷新 LED。另一个使用 7 段或 14 段显示屏的解决方案是使用通过 I2C、SPI 或 UART 控制的可寻址版本。
图 1:具有触屏功能的 LCD 图形显示屏
(NHD-3.5-320240MF-ATXL#-T-1-ND)
显示文本的另一种方法是使用点阵显示屏,其也可用作 LED 或 LCD 显示屏。根据字符数,这些显示屏往往配有集成的显示控制器。此控制器负责显示屏的驱动、定时和刷新。通常,我们可以通过串行或并行接口对其进行编程。控制器一般都会提供驱动程序和库,而有些已经集成到 Linux 中。借助这种软件支持,向显示屏写入文本变得与使用打印命令相似。
所有这些方法的局限性在于文本的分辨率,以及字体和字号的选择。有些点阵显示控制器能够将不同字体加载到控制器中。但要改变分辨率或尺寸,只能使用不同的显示屏。
图形显示屏(如图 1 所示)最适合用于显示不同的字体和字号。另外,在同一屏幕上显示不同颜色以及显示图标或图片也更为容易。大多数图形显示屏都是 LCD。此类 LCD 常常配有集成的显示控制器,用以驱动、刷新和定时。我通常会使用不同的串行或并行连接接口传输图片。或者我可能会使用 LVDS 连接,直接将显示屏连接到微处理器。
选择连接接口时,我不仅要考虑电压电平和时序约束,还要考虑软件集成。实际上,所有显示屏都要考虑这一点。
图形显示屏也可以利用 LED 点阵显示屏构建,甚至可以是彩色的。LED 显示屏的另一个选择是使用智能 LED。智能 LED 可以是未安装式的,用以创建定制 LED 点阵;也可以是具有不同行和列配置的已安装点阵。
为我们的项目选择合适的显示屏并非易事,但明确要求会大有帮助。在整个开发过程中,合适的显示屏既可节省大量时间,又可让用户获得不错的体验。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum