使用模块进行原型开发
如今,开发新应用的第一步常常采用模块化方法。
这可以通过多种方式来实现。
首次进行概念验证时,仅使用无焊试验板和跳线是相当常见的。这样可以非常快速地试验各种构想。变更可以在几秒钟内完成,并且无需烙铁等任何其他工具。通孔技术器件应用广泛,既可作为单个元器件提供,也可作为电阻器、电容器和许多其他电子元器件的套件零件提供。
图 1:无焊试验板和跳线 (922327-ND)。(图片来源:Digi-Key Electronics)
此外,像加速计、陀螺仪和无线连接这样的不同功能模块也非常普及,使得人们更容易将试验板用于更复杂的项目。
在没有模块可用的情况下使用 SMD 元器件对于试验板来说仍然很棘手,但利用这些适配器的话,困难便迎刃而解。适配器将 SMD 元器件转换成可配合试验板使用的通孔器件。适配器适用于广泛的 SMD 封装,从不同的 SOT 封装开始,到各种各样的 SOP 和 QFP 封装,再到 BGA 封装。甚至有适配器可用于不同的 SMD 电阻器或电容器,以及微型 USB 或 microSD 卡等不同连接器。
为使原型比试验板设计更加稳健,可以将项目适配到有孔板,后者有不同的形状和尺寸。只需用一些电子线连接器件,并将器件和电线焊接到电路板上,原型即可进行演示。
另一种方法可以是使用某种扩展板,如 Arduino 盾板、Raspberry Pi HAT 或 BeagleBone Cape。这些平台的一大优势是相关信息很容易获得且有多种项目随之发布。不过,使用这些标准化扩展时还有一些事项需要考虑。
图 2:TQFP/LQFP80 转 DIP 适配器 (PA0110-ND)
例如,Arduino 及其复制品具有明确定义的针座引脚分配,以及易于识别的用于电源和接地的引脚。
但是,I2C 的某些引脚的辅助用途可能会引发问题。使用的某些处理器把 I2C 作为模拟引脚的辅助功能,有些则作为数字引脚的辅助功能。此外,有些 Arduino 使用 3.3 V 而不是 5 V 的逻辑电平。Arduino 上也有一个针座引脚用于识别所用的逻辑电平。
虽然所有不同的 Raspberry Pi SBC(已停用的 A 和 B 型号及计算模块除外)都有兼容的 40 引脚针座,但这对某些复制品可能是个问题。一般兼容性通常是既定的,但辅助功能可能就不一样了。
不过,这不是一个大问题。它只是意味着盾板、HAT 和其他扩展板可能并不总是与相关 MCU 板或 SBC 100% 兼容,因此检查所用模块之间的引脚分配很重要。
如果选定了匹配组合,利用这些专业的扩展件构建原型将能节省大量开发时间。通常会提供软件示例、教程和视频,一般还会有技术支持。至少可以从各种社区论坛获得支持。
所有这些方法都有助于加快概念验证和原型开发,节省时间以使用户能集中精力处理开发过程的其他方面,从而缩短产品上市时间。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum