板外解决方案
你是怎么理解 Off-the-Board(板外)的?在棋类比赛中,Off-the-Board 指的是将国际象棋或跳棋的棋子吃掉。在体育投注中,Off-the-Board 意是指比赛存在不确定性,所以此类比赛被视为盘外投注。
当你看到电子产品时,电路板就是应用的心脏。但是,如果没有板外解决方案,这颗心脏就无法泵出血液,而板外解决方案是应用的动脉。板外解决方案可以包括许多不同类型的电缆组件或者将插入设备的连接器。
看看我的坞站和我正在使用的调制解调器,以及我一直在拉开的笔记本电脑(图片如下),如果没有这些板外解决方案,这些设备将无法工作。它们将只是一个无法使用的盒子。
以下是我们提供的一些板外产品,我们网站上还有更多的产品。
电路板处理会花费大量的时间和规划精力,但不幸的是,板外想法更多是马后炮。记住,电路板只是冰山一角。电路板的一个重要功能是方便连接到设备的不同部分。无论您的解决方案是什么情况,DigiKey 都能为您提供所有的板外解决方案以及更多的服务。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum