Maswell 六合一 4X4 5G MIMO 加 2X2 MIMO WiFi7 组合天线
Maswell 推出了一款新型六合一 5G 组合天线:AN.AG50.4Cell.2WiFi.2M(图 1)。
图 1:AN.AG50.4Cell.2WiFi.2M 六合一 5G 天线。(图片来源:Maswell)
5G 组合天线适合 5G 4X4 MIMO 加 WiFi 7 2X2 MIMO 应用。该组合天线的蜂窝 5G 部分配备了四根独立缆线,支持 4X4 MIMO,几乎覆盖了全球所有 5G、4G LTE 和 3G 频谱。它还支持所有无线通信协议,频率范围为 700 MHz 至 6000 MHz,最大增益为 3.0 dBi,辐射模式为全向。
该组合天线的 WiFi 部分支持 2.4 GHz、5 GHz、6 GHz 和 7.125 GHz 频段,频率范围为 2100 MHz 至 7200 MHz,最大增益为 3.0 dBi,辐射模式为全向。这款六合一组合天线可满足所有 WiFi 无线通信需求。
反射系数测量结果
图 2 至图 5 展示了经过全面测量的 5G 天线部分的反射系数 S11、S21、S31 和 S41 性能(用于工作带宽验证)。使用矢量网络分析仪 (VNA) 进行测量时,起始频率为 500 MHz,终止频率为 8.5 GHz。如图 2 所示,在 700 MHz 至 7.2 GHz 的大部分频率范围内,天线的 S11 保持在 -5 dB 以下,所有频段的测量值均低于 -4.5 dB。这些结果证明该天线在 700 MHz 至 7.2 GHz 范围内的阻抗带宽和工作能力,比 5G 应用所需的 700-6000 MHz 更宽。
为了进一步验证该天线四个不同端口之间的隔离能力,对该天线的 S21、S31 和 S41 进行了测量。如图 3 至图 5 所示,在整个 700 MHz 至 7.2 GHz 频谱范围内,该天线各端口之间的隔离能力保持在 10 dB 或更高水平。这些隔离性能证实,该天线内部的 5G 辐射器可以独立运行,且能在整个频谱内保持 MIMO 通信信道质量。
图 2:S11 反射系数测量结果。(图片来源:Maswell)
图 3:S21 隔离度测量结果。(图片来源:Maswell)
图 4:S31 隔离度测量结果。(图片来源:Maswell)
图 5:S41 隔离度测量结果。(图片来源:Maswell)
图 6 和图 7 展示了该 WiFi 天线频段用于工作带宽验证的完整测量反射系数 S11 和 S21。测量值 VNA 的起始频率为 2.1 GHz,终止频率为 7.2 GHz。如图 6 所示,从 2.1 GHz 到 7.2 GHz,该天线的 S11 保持在 -8 dB 以下。这些结果证实该天线在 WiFi 2.4-7.2 GHz 带宽范围内的阻抗带宽和工作能力。
图 6:WiFi 辐射器的测得 S11 反射系数。(图片来源:Maswell)
图 7:WiFi 辐射器的 S21 隔离度测量结果。(图片来源:Maswell)
辐射图测量结果
AN.AG50.4Cell.2WiFi.2M 在 5G 低频段 (800 MHz) 和相对频段 (3500 MHz) 的 E 平面图案和 H 平面图案如图 8 和图 9 所示。
图 8:800 MHz 时的 5G 辐射图。(图片来源:Maswell)
图 9:3500 MHz 时的 5G 辐射图。(图片来源:Maswell)
对于 WiFi 辐射器,AN.AG50.4Cell.2WiFi.2M 在 WiFi 低频段 (2400 MHz) 和相对频段 (5800 MHz) 的 E 平面图案和 H 平面图案如图 10 和图 11 所示。
图 10:2400 MHz 时的 WiFi 辐射图。(图片来源:Maswell)
图 11:5800 MHz 时的 WiFi 辐射图。(图片来源:Maswell)
根据上述模拟和测量结果,AG50.4Cell.2WiFi.2M 不仅在室外环境中具有良好的信号接收能力,而且在各种应用中都具有出色的工作带宽性能,非常适合全向应用。
天线安装
该产品直接使用 M28 螺丝安装,并在天线罩下方使用 3M 粘合剂进行加固。这样既简单又安全。如图 12 所示,AG50.4Cell.2WiFi.2M 可使用螺丝和螺母紧固件 (b) 并使用 3M 胶膜 (a) 安装在机柜上。
图 12:可通过在天线下使用 3M 粘胶材料 (a) 和在机柜上使用螺丝 (b) 完成安装。(图片来源:Maswell)
此外,还单独提供 L 形支架(零件编号:AN_MASTER_CUBIC-UBOLT),用于 U 形螺杆或直角墙壁安装。AN_MASTER_CUBIC-UBOLT 安装套件附带 L 型支架、U 型螺栓和螺丝,适用于各种安装情况(图 13)。
图 13:使用 L 型支架进行杆式 (a) 或壁挂 (b) 式天线安装。(图片来源:Maswell)
结语
Maswell 的 IP66 级 AN.AG50.4Cell.2WiFi.2M 5G 组合天线是 5G 4X4 MIMO 和 WiFi 7 2X2 MIMO 应用的理想之选。它可用于多个领域,如工业控制、工业布线设备、物联网设备、CPE 设备、汽车连接和 5G 路由器等,不一而足。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum