让我们做一个电池 - 实验 5
在这篇博文之前我一共发布了其它四篇系列博客,分别是“尝一下电的味道!- 实验 1”、“让我们恶搞 一下电池!- 实验 2”、“你的第一个电路 - 实验 3”和“可变电阻 - 实验 4” 。对于没有看过的读者,有兴趣的话单击上面链接即可查看。我最近收到了 Charles Platt 写的第二版《Make: Electronics》 ,并决定做一下这本书提供的所有试验。这篇博客是我对第五个实验结果的记录。
是时候完成第 1 章的最后一个实验了
我在自己的五金杂物箱中找到了几个很便宜的 1 英寸长的 L 形镀锌钢板架。
我按照书中建议的第一个方法,没能点亮 LED。
幸运的是,我在一个十元店中找到几个塑料容器,能够用来模仿 Platt 先生的第二个搭建方法。这个方法产生的电压更高,因为我们串联了多对电极(钢架和硬币做的)。
点亮 LED!
这个方法的最高电压读数是 3.8 V,高于我的预期。
所以务必要先测量电路再连接 LED。如果测得的电压高于你的 LED 的最大正向电压(检查其数据手册),就可能会像实验 4 中那样 LED 烧毁问题,那么你该怎么做呢?
事实证明,虽然在 LED 上施加超过建议的正向电压不好,但当柠檬电池上有负载时(如 LED),可能是无法维持这个电压的。随后你会有趣的发现,柠檬电池接不接 LED 所测的电压差异明显,接 LED 后,电压会明显下降。
电流也很重要。电池内阻限制了电流,而电流是能否点亮 LED 主要因素。
因此,可以告诉你,将 LED 连接到柠檬电池上很安全,肯定烧不坏 LED!
电压最终稳定在 2.1 V
开始这个实验前务必要仔细阅读实验理论说明。对电压、电流和电阻之间关系有一个基本了解,对理解电以及如何和为何能形成电路会大有帮助。
为了保持测试引线状态良好,需要用肥皂和水对之进行清洗并迅速使之干燥以防生锈。
到第 2 章了!
你几乎可以从 DigiKey 获得这个实验所需的一切材料!
几乎所有材料都可以从 DigiKey 获得,具体包括:
- 每一端都带鳄鱼夹的测试引线
- Make: Electronics 第 2 版
- 万用表(参考该书第一章了解如何选择最合适的万用表)
- 低电流 LED
我使用的万用表是 EXTECH 的 EX330

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum