很简单的开关 – 实验 6
在这篇博文之前我一共发布了其它五篇系列博客,分别是“尝一下电的味道!- 实验 1”、“让我们恶搞 一下电池!- 实验 2”、“你的第一个电路 - 实验 3”、“可变电阻 - 实验 4” 和 “让我们做一个电池 - 实验 5”。对于没有看过的读者,有兴趣的话单击上面链接即可查看。我最近收到了 Charles Platt 写的第二版《Make: Electronics》 ,并决定做一下这本书提供的所有试验。这篇博客是我对第六个实验结果的记录。
第 2 章来了!
基础知识:关于开关的一切
注:我的开关经常因为焊片而报废,而非螺纹端子,因此我采纳了 Platt 先生的建议,使用鳄鱼夹测试引线进行元件连接。如果你有类似问题,建议使用不同着色颜色的测试引线,因为很容易看出那些零件是连接在一起的。
带焊片端子的开关(左)和带螺纹端子的开关(左中)
如果想了解拨动开关可以有哪些焊片类型,请访问 DigiKey 网站的拨动开关页面,然后滚动查看“端接样式”部分即可了解。如果您选择其中某个样式并单击“应用和筛选条件”,即可看到仅采用该类端接样式的开关。通过查看页面显示的图片,您是不是可以很方便地判断出哪种端子类型对您最有用?
该书介绍了多种开关配置。在“Circuit”一节您可以找到这些配置,不防一试看看您能从这本书认出多少!
不完全了解网站所提供开关规格参数的意思不要紧。这本书循序渐进地对重要的参数(您做实验实际需要知道的)进行了介绍。电子世界是庞大的,放松和享受就行!
如果你有一个采用螺纹端子的拨动开关,并要使用电子线进行连接,那么就要确保使用剥线钳给线径合适的导线剥皮。虽然这个实验不需要用 22 号电子线来做连接,但从实验 8 开始,几乎所有的实验都需要这个线径,所以从一开始就购买 22 号连接线是明智的。
确定线径后,将导线放到剥线钳齿口中,握紧导线一端,用剥线钳将导线绝缘层剥离。用这种方法剥线不会伤害下面的导线金属丝。
一节绝缘皮已从导线剥离
先生们,是时候点亮你的 LED 了!
鳄鱼夹块头大,所以要非常小心,要确保它们只接触到应该接触的焊片,而不是附近的焊片或鳄鱼夹(当然我只说金属夹,而不是塑料套)。如果一个金属夹接触到另一个夹子或焊片,就会产生一个额外的连接,这意味着实验结果不会反映开关正确连接时的目标工作方式。
观察:通电后,如果 LED 点亮,拨动开关的任意一极,即可关闭 LED。
但为什么是这样?
这个问题将我们带入实验的下一个环节,了解开关内部工作机制。
检查连续性
设置万用表档位以测试连续性
如果不确定如何用万用表进行连续性测量,建议您读一下万用表的说明书。EXTECH EX330 需要你将其拨到适合档位来测量连续性,然后单击 MODE 按钮多次,直接你看到万用表屏幕出现连续性符号。
现用你只需用每个探针接触不同的端子,检查它们是否连接就好了。
仔细阅读“原理图介绍”和下面的实验部分所介绍的理论,并将我们从单个开关的运作中得到的结果与显示我们先前组装的电路的原理图进行比较。
SPDT 开关内部
现在你知道了当拨动开关指向任何一边时,哪些端子是连接在一起的,看看书中的图 2-37,研究一下当你拨动开关的任何一个极时,电路是如何改变的。
号外
如需了解对开关操作和类型的基本讨论,可观看 YouTube 视频“Collin’s Lab: Switches”,或读读《电子元器件百科全书》第 1 卷第 6 章。
你可以从 DigiKey 获得这个实验所需的一切材料!
如果你想自己重现这个实验,就可以从 DigiKey 获得这个实验所需的一切材料!
- 每一端都带鳄鱼夹的测试引线
- Make: Electronics 第 2 版
- 万用表(参考该书第一章了解如何选择最合适的万用表):我使用的万用表是 EXTECH 的 EX330
- 通用 LED
- 螺丝刀组(可选)
- 9 V 电池
- 钢丝钳
- 剥线钳 (AWG22)
- 电子线 (22AWG)
- 拨动开关(SPDT,螺纹和焊片)
- 限流电阻器 - 470 Ω(5% 容差)

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum