IoT Connectivity 和 DigiKey 联合举办重返校园 2020 竞赛
你曾经听到过,而且以后还会听到;物联网 (IoT) 正在迅速发展壮大。我们比以往任何时候都拥有更多的互连产品。现在的互连产品选择广泛(蜂窝、Wi-Fi、蓝牙等),从芯片级产品开始可能要费钱、费时、费力。那么,你可以选择预制的电路板,让你的互连产品设置和部署变得轻而易举。
Arduino ABX00019(图片来源:Arduino)
我来介绍一下启动并运行一个基本的蜂窝项目需要哪些零件。首先需要一块蜂窝开发板。现以 Arduino ABX00019 为例介绍这种开发板。ABX00019 是一个组合了 MCU 和蜂窝连接设备的模块。其中,蜂窝连接模块是 u-blox SARA-R410M-02B。该开发板与窄带物联网 NB 类和 LTE CAT M1 网络完全兼容,全球适用。与其他许多 Arduino 板一样,该开发板可以通过 5V 电源或 Li-Po 电池供电。还有一个非常重要的零件就是 SIM卡 。在这里,我推荐采用 Truphone CAT-M SIM 卡。这种 SIM 卡可以在 190 多个国家的特定运营商网络中使用。Truphone 提供了大量大小不同的流量套餐,你可访问 DigiKey.com 了解详情。
3
仅仅使用这两种产品,就可以让你建立并运行一个与蜂窝网络连接的 MCU;可考虑将其作为物联网连接入门套件。此时,你就可以为自己的设置添加各种各样的零件,典型应用是添加一些传感器。一种应用想法是创建一个带有温度和湿度传感器的个人气象站。另一个潜在的应用是添加传感器,把你的家变成智能家居。温度、湿度、运动和其他传感器可用于这一应用。我最喜欢的即用型传感器供应商是 Seeed 和 MikroElektronika。例如,Seeed 提供各种 湿度/水分传感器,MikroElektronika 提供一种 气体传感器,如果将这些器件组合使用,可作为空气质量监测器。
你可以将物联网连接入门套件设置为自己个人实验室,与学校项目结合使用。这可能非常有用,因为大多数学生在这个时候都回到了学校(无论是在校,还是远程学习)。为了帮助这些学生, DigiKey 目前正在赠送 Arduino Cellular 开发套件和 Truphone CAT-M SIM 卡,作为重返学校 2020 竞赛的 InstaLab 大奖的一部分。欲了解更多信息并提交作品,请访问 重返校园页面。
设置一个互连设备,特别是蜂窝电话,可能困难很大且成本很高,但不绝对。从开发板和即用型传感器开始是一个理想选择,从 DigiKey 获取免费套件启动工作是为你提供的又一项福利。用本文列出的零件可以成为开始和深入进行物联网开发的绝好切入点。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum