工业物联网网关
在当今日新月异的工业领域,物理机器与数字技术的融合催生了工业物联网 (IIoT)。IIoT 网关是这一革命性转变的核心,它是连接工业设备和机器的有形世界与互联网虚拟世界的桥梁。
工业物联网网关充当的是一个中央通信枢纽,可促进传感器数据的收集,并将相关信息传输到云端。通过利用连接、协议转换、边缘计算和强大的安全措施,这些网关为提高运营效率、预测性维护和加速工业制程转型奠定了基础。
工业物联网网关是一种功能强大的多功能设备,完全可以收集、处理和传输来自各种工业传感器和设备的数据。为了提供流畅的网络通信,该网关采用了功能强大的 ARM Cortex A9 处理器,并提供一系列有线和无线连接选择。
(图片来源:iWave Systems)
产品的潜在应用:
工业自动化
工业物联网网关是众多物联网设备、机器、传感器和工厂设备之间实现无缝通信的关键纽带。它们能够远程监控工业环境中的资产。
高效生产
IIoT 网关可对可编程逻辑控制器 (PLC) 进行实时监控,为诊断、数据可视化和与更高级别的制造系统集成提供远程访问。这可以提高 PLC 的运行效率,提供主动维护和决策支持。
能效监控
在工业环境中,IIoT 网关用于定期监督和管理能量消耗。传感器和仪表等物联网设备可追踪设备的能量使用情况,从而采取战略行动,减少电力消耗,提高设备效率。
企业集成
在企业应用中,IIoT 网关充当通信枢纽,将运营技术设备与信息技术基础设施连接起来。它能收集和传输数据、转换协议、实现边缘计算、确保数据安全,并促进与上层系统的集成,从而简化数据流和决策。
变压器智能化
物联网网关在将传统变压器转变为智能互联资产方面发挥着关键作用。它们通过传感器收集实时数据,实现远程监控、诊断、预测性维护、故障检测以及与电网管理系统的集成。
简化物联网连接
将物联网设备安全地连接到云端然后收集数据可能很复杂,但物联网网关通过远程管理、网络映射、安全选项等功能简化了这一过程,使数据安全、连接协议和边缘计算更易于管理。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum