文章和博客

Image of Customized i.MX-Based Solutions and Boards 定制基于 i.MX 的解决方案和板卡

公司往往会面临独特的处理要求、外形限制等挑战。iWave 针对这些问题提供定制解决方案。

Image of The i.MX 8M Plus System on Module DVFS Support for CPU Frequencies i.MX 8M Plus 系统级模块 DVFS 支持 CPU 频率控制

动态电压和频率调节 (DVFS) 是一种复杂的电源管理技术,用于优化嵌入式系统的性能和能效。

Image of RFSoC Technology Redefines Radio Telescope Digital Backend Receivers RFSoC 技术将重新定义射电望远镜数字后端接收器

射电天文学家可以调整他们的望远镜,使其能够接收来自数百万光年之外的无线电波,从而收集有关宇宙现象的各种数据。

Image of Embedded Board Thermal Management Solutions 嵌入式电路板热管理解决方案 发布日期:2024-09-05

热管理技术对于使设备保持最佳工作状态至关重要。电子技术的进步推动了创新技术的发展。

Image of AI Development Potential with the Agilex™ 5 System on Module Agilex™ 5 系统级模块的 AI 发展潜力 发布日期:2024-09-04

iWave 推出了采用 Intel Agilex™ 5 FPGA 的 iW-RainboW-G58M 系统级模块 (SoM),这是首款集成了 AI 功能的 FPGA。

Image of Lawn Mower Fleet Management with iWave Telematics Solutions 使用 iWave 远程信息处理解决方案管理割草机车队 发布日期:2024-08-22

借助远程信息处理技术,割草机可以向车队经理提供解决方案,用以监控和管理整个车队,包括车辆、驾驶员和资产。

Image of Why Use an FPGA SoM for FPGA System Designs? 为什么要在 FPGA 系统设计中使用 FPGA SoM? 发布日期:2024-08-21

FPGA SoM 是一种紧凑型计算模块,设计用于集成到更大的系统中,并包括多个基本组件。

Image of Industrial IoT Gateways 工业物联网网关

了解 iWave Systems 的工业物联网网关如何简化工业制程,让边缘计算更易于管理。

Image of Exploring the Significance of Automotive Ethernet (100BASE-T1 / 1000BASE-T1) and Its Growing Demand in Telematics Gateways 探索汽车以太网 (100BASE-T1 / 1000BASE-T1) 的重要意义及其在远程信息处理网关中日益增长的需求

了解 iWave 系统智能网卡存储设备和网络加速卡如何提升网络的连接和通信能力。

Image of SmartNIC Storage & Network Accelerator Card for Servers 用于服务器的智能网卡存储和网络加速卡

了解 iWave 系统智能网卡存储设备和网络加速卡如何提升网络的连接和通信能力。

Image of Zynq UltraScale+ MPSoC System on Modules for LiDAR 用于 LiDAR 的 Zynq UltraScale+ MPSoC 系统级模块 发布日期:2022-10-11

LiDAR 已经成为许多科学和军事应用的重要遥感技术。

Image of Telematics Enabling Fault Diagnostics for Engines 可实现发动机故障诊断的远程信息处理技术 发布日期:2022-09-14

对柴油机的监控和维护一直是由工人在现场进行的,这样效率不高。远程信息处理技术有助于确保不间断运行。

Image of The OSM Standard for System on Modules Explained 系统级模块的 OSM 标准解读 发布日期:2022-06-23

开放标准模块 (OSM) 是系统级模块的最新行业标准,旨在用邮票大小的模块取代信用卡大小的模块。

Image of FMS Standard for Commercial Vehicles: Fleet Management System 商用车辆车队管理系统 FMS 标准 发布日期:2022-04-27

商业车辆的多个参数需要监测,这样既可防止车辆出现故障,又可延长其使用寿命。

i.MX 8M Mini/Nano Micro Qseven SOM 的推出将推动网关和工业模块人工智能的实现

嵌入式系统和解决方案领导者 iWave Systems 即将推出一款新的系统级模块,它基于 NXP® 的 i.MX 8M Mini/Nano CPU 并采用 µQseven 外形尺寸。

iWave 的 Zynq UltraScale+ MPSoC SOM 支持万兆以太网功能

Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 一经推出,就成为那些正在围绕 10 GbE 设计解决方案的工程师们的得力助手。

Unleashing Edge Intelligence on XILINX FPGA through Corazon-AI

To meet the growing requirement of edge AI devices, iWave has launched Corazon-AI, an Edge AI Solution built around the Xilinx Zynq® UltraScale+™ MPSoC.