为什么要在 FPGA 系统设计中使用 FPGA SoM?
2024-08-21
随着数据中心、高性能计算机、医学成像、精确布局线迹、专用 PCB 材料、外形限制以及热管理等应用的扩展,对 FPGA 的需求也在不断上升。以前,硬件设计人员会选择“芯片向下”架构,为应用选择特定硅器件并开发完全定制的电路板。虽然这种方法可实现高度优化的实施,但需要大量的开发时间和成本才能达到生产就绪状态。为了节约时间和费用,设计团队现在正在考虑更加集成的解决方案,例如多芯片模块 (MCM)、系统级封装 (SiP)、单板机 (SBC) 或系统级模块 (SoM)。
FPGA SoM 市场正在迅速扩大,使得更多用户能够采用基于 FPGA 的平台。这些 SoM 因其适应性强的架构和用户友好的设计而在各种应用中被广泛采用。
FPGA 系统级模块概述
与独立的单板机不同,FPGA SoM 是一种紧凑型计算模块,设计用于集成到更大的系统中。该模块包括高速 DDR 内存、闪存、电源管理、通用接口控制器和板级支持包 (BSP) 软件等基本组件,以及对高速收发器模块和以太网、USB 和 PCIe 等多种通信协议的支持。
SoM 方法具有显著优势,可提供一个包含核心计算部件和软件的预构建、预测试模块,从而缩短开发时间、降低成本并简化组件采购流程。这使得研发团队能够专注于公司的特定需求,从而带来更可预测的设计周期和更好的业务成果。此外,SoM 还具有可扩展性和灵活性,可轻松升级或修改组件,而无需对整个系统进行全面改造。通过利用 SoM,公司可以更快地将产品推向市场,降低设计错误的风险,并提高整体效率,这使得 SoM 成为对各种先进应用都极具吸引力的解决方案。
上市时间
基于 SoM 的方法可大幅缩短开发时间,因而上市速度更快。由于 SoM 经过 iWave 等制造商的预先测试和认证,因此设计人员能够更快地将这些模块集成到产品中,并且错误也更少。这样的预先验证可确保模块符合高可靠性和性能标准,因而无需再进行大量的内部测试和故障排除工作。通过利用 SoM,公司可简化开发周期,减少设计和验证过程所花费的时间和资源(图 1)。这使得公司能够专注于自己独特的价值主张和核心竞争力,而无需纠缠于复杂的系统集成。SoM 的模块化特性还可为设计过程提供灵活性,即使在开发的后期阶段,也可进行更改和调整,无需进行大规模的返工。
图 1:使用 SoM 可大幅缩短设计时间,因而上市速度更快。(图片来源:iWave)
开发成本和复杂性
利用生产就绪且合格的 SoM 可大幅降低 FPGA 系统设计的复杂性。通过将预测试 SoM 集成到产品开发中,公司可降低与硬件设计错误和兼容性问题相关的风险。这种方法不仅能加快产品上市,而且还能降低整体开发和认证成本。SoM 的测试体系非常严格,其中包括严格的电磁兼容性 (EMC) 测试,以及热循环和老化测试等各种环境应力测试。这些测试可确保模块能够承受恶劣的工作条件,同时保持可靠性能,从而最大限度减少对大量内部测试和验证工作的需求。
产品模块性和可扩展性
对于 FPGA 片上系统 (SoC) 解决方案,采用基于 SoM 的方法的主要优势之一是增强的模块性和可扩展性。SoM 设计支持各种 FPGA 逻辑密度、I/O 配置和收发器功能。这种灵活性使得产品设计人员能够选择符合其特定应用要求的合适 SoM,而无需重新设计整个硬件架构。例如,单载板架构可容纳不同的 SoM 配置,从具有基本功能的小型 FPGA 到具有先进处理能力、更复杂的大型 FPGA。这种模块性对设计的无缝可扩展性和面向未来的能力有利,可根据市场需求变化轻松升级到更新一代的 FPGA 或增加其他功能。
图 2:FPGA SoC 提供增强的模块性和可扩展性。(图片来源:iWave)
供应链和产品生命周期管理
基于 FPGA 的系统的供应链管理涉及协调从不同供应商采购的众多组件。以 SoM 为中心的方法通过将采购和供应链管理职责与 SoM 供应商(如 iWave)整合,简化了这种复杂性。这些供应商可与关键组件供应商保持战略合作关系,并采用前瞻性的预测技术,以确保稳定的供应能力和有竞争力的定价。这种前瞻性管理方式可缩短交货期,最大限度降低采购风险,并优化库存管理,最终有助于公司节约成本,提高运营效率。
图 3:以 SoM 为中心的方法可通过整合采购和供应链管理职责简化复杂性。(图片来源:iWave)
高效的产品生命周期管理 (PLM) 对于保持基于 FPGA 的产品的寿命和竞争力至关重要。SoM 供应商通过持续监控组件的淘汰情况和市场趋势,在这方面发挥着关键作用。他们会主动更新 SoM 设计和软件包,以加入新功能、增强功能和安全补丁。这种前瞻性方法可降低与组件 EOL(寿命终止)公告相关的风险,从而确保无缝的产品连续性,并最大限度减少对客户运营的干扰。通过将 PLM 职责委托给 SoM 供应商,公司可将内部资源集中用于创新和核心竞争力,而不是用于管理供应链动态和降低产品生命周期风险。
对软件开发人员的益处
使用 SoM 可简化和加速基于 FPGA 的系统的软件开发过程。这些模块配备预验证的板级支持包 (BSP) 和参考设计,提供了稳定的标准化软件开发环境。开发人员可利用这些资源加快应用软件的开发,而无需根据不同硬件配置调整软件,从而减少复杂性。这种方法不仅可缩短开发周期,而且还可增强软件的可靠性和兼容性,从而使开发人员能够专注于优化应用的性能和功能。
iWave 与 AMD、Altera 和 Achronix 等领先 FPGA 供应商合作,提供多样化、全面的 SoM 产品组合。这种合作关系使得 iWave 能够提前获得尖端 FPGA 技术,从而开发出适合不同应用需求的各种 SoM 和商用现成 (COTS) 模块。例如,在 AMD 的 Zynq UltraScale+ 系列下,iWave 提供多种选择,例如 iW-RainboW-G35M、iW-RainboW-G30M 和 iW-RainboW-G47M,每种选择都提供适合不同性能要求的不同配置。类似地,iWave 与 Altera 和 Achronix 合作推出了 iW-RainboW-G58M Agilex 5 SoC FPGA 和 iW-RainboW-G64M Speedster7T SoM 等 SoM,展示了其满足各种 FPGA 平台要求的能力。
结语
除 SoM 产品组合外,iWave 还通过一系列 FPGA 设计服务为客户提供支持,其中包括载板设计、FPGA IP 开发、移植、定制、Linux 和板级支持包 (BSP) 移植、认证以及机械设计。自 1999 年成立以来,iWave 一直专注于嵌入式系统工程设计,服务于工业、医疗、汽车和航空电子等行业。iWave 在 FPGA 和 SoC FPGA 技术方面拥有丰富的专业知识,因而能够提供符合严格行业标准的强大解决方案,支持全球客户实现无缝产品开发。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。