利用 LoRaWAN 扩大农业监测范围
对于农业物联网项目,无线协议的选择对覆盖范围、成本、可用性及其他方面影响甚大。一种常用的协议是 LoRaWAN。其原因有很多,其中最重要的是,这是一种长距离、低功耗网络,其建立方式非常经济高效。该协议非常适合无 Wi-Fi 可用的地方,以及使用多个蜂窝套餐不划算的地方。
另一个必须确定的因素就是数据的收集频率。是否需要连续监测,或者间歇性报告就行了?间歇性数据传输是最常见的做法,非常适合用于农业物联网应用,这是由于电源需求的原因。
VolleyBoast 的 VoBo 最多可以连接三个传感器。(图片来源:VolleyBoast)
我们有一家供应商为 LoRaWAN 网络上工作的农业物联网应用提供出色的产品和软件。VolleyBoast 可帮助确定最佳的数据收集频率,提供易于使用的设备以及用于查看数据的软件。其设备称为 VoBo,可与市场上几乎所有传感器配合使用,并且最多可连接三个传感器。此节点已经过编程,可设置频率、本地数据备份以及事件触发时唤醒功能。系统需要的另一个零件是 MultiTech 的 Conduit。Conduit 既有室内型号,又有适合户外使用的 IP67 等级型号。它能从数以百计的 VoBo 收集数据,同时进行管理,并通过以太网、蜂窝或卫星传输将数据转发到 Azure 云。数据存储到 Azure 云之后,便会传输到 VoBo 客户门户。VoBo 客户门户建立在 Microsoft 的 Azure 云平台上,可将来自传感器的数据存储在安全数据库中,对数据进行处理和分析,并允许设置提醒和警报。
对于农业环境,这种设置在许多方面都是有益的。人工测量和报告需求现在大大减少,因此可以将人力重新部署到其他项目。此外,预测性维护减少了潜在的停工时间。问题通知速度越快,响应时间就越快,而信息的增加可以改善运行时间、作物生长以及其他各种情况。
总之,决定使用何种产品来实现农业物联网解决方案可能很困难,但这种情况是可以改变的。若使用这样的系统,则可以尽量减少开发时间,并简化数据的分析和展示。正如我们所见,VolleyBoast 产品致力于整合当今农业的相关需求,同时还创建了一个框架来解决不同问题,为未来的农场打造解决方案。DigiKey 与 VolleyBoast 及其他供应商合作,携手提供支持这些计划的产品。如需了解更多信息,请观看我们的 Farm Different(农业变革)系统视频。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum