Flyover™ 电缆:不可避免,但绝不容易

大多数设计只要使用 FR4 多层电路板即可很好地解决问题,不过正如 Samtec 在 DesignCon 2019 展会上所展示的那样,前沿互连技术的信号传输速度达到了 28 Gbps 或甚至更高,这就要求我们重新考虑电路板的使用。在 Samtec 的解决方案中,就没有使用上述电路板,而是使用 FlyoverTM 电缆将信号线路完全脱离背板,直接从芯片连接到系统外的连接器。

Flyover 电缆的作用是让信号摆脱印刷电路板(PC 板)的限制。随着信号传输速度增加,电路板的介电常数会成为问题,印制线的形状和路线必须非常完美,才能避免 EMI/EMC、信号耦合和串扰。最近,虽然在通道特征化和均衡方面取得了巨大进步,但随着尖端服务器背板从 NRZ 向 PAM4 调制编码转变,我们很难在任何实用长度的 PC 板上满足抖动和噪声要求(图 1)。

图 1:随着信号传输速率增加至 PAM4 (56 Gb/s) 甚至更高,PC 板成本增加且可靠性降低,而 Flyover 电缆可以弥补这个缺陷。(图片来源:Samtec Inc.)

Flyover 概念是 Samtec 针对其 FireFlyTM 系列而构想的。这需要设计专门用来处理高速信号的电缆和连接器,然后在电路板上方横跨电路板进行布线。这样可以降低材料和规格要求,从而节省 PC 板的成本,同时增加高速互连的灵活性。

在 DesignCon 展会上,Samtec 演示了从 Credo Pelican II SERDES ASIC 到前面板连接器的 112 Gbps Flyover 连接(图 2)。

图 2:Samtec 在 DesignCon 展会上展示的 Flyover 电缆就是从 ASIC 到前面板接口的 112 Gbps 连接电缆(蓝色),正好悬在 PC 板下方。(图片来源:TechWire International)

所展示的 Flyover 电缆技术的核心是其双轴低偏斜、低损耗电缆设计。在 28 千兆赫 (GHz) 频率下,插入损耗比背板 PC 板印制线设计低 13 dB 左右(图 3)。

图 3:将 Samtec 的低偏斜、低损耗电缆与背板 PC 板印制线设计进行比较,结果显示在 28 GHz 频率下,双轴 Flyover 电缆的插入损耗要低 13 dB 左右。(图片来源:Samtec Inc.)

下面显示了在 DesignCon 展会上的展示结果,令人印象深刻(图 4)。

图 4:Flyover 展示的插入损耗图显示,在进行 PAM4 调制的情况下,在 28 GHz 频率下的损耗为 15 dB。眼高均大于 125 毫伏 (mV)。(图片来源:TechWire International)

Flyover 展示的插入损耗图显示,在进行 PAM4 调制的情况下,在 28 GHz 频率下的损耗为 15 dB。眼高均大于 125 mV,在前向纠错 (FEC) 之前,整个系统的位误差率为 7.05e-09,比规格要求高 4 – 5 个数量级。

Flyover 电缆设计

DesignCon 展示使用了 12 英寸的 34 AWG Eye Speed 超低偏斜双轴电缆(图 5)。但是,有时解决方案的工作原理与其功能同样令人感兴趣。

图 5:正如在 DesignCon 2019 展会上展示的那样,Samtec 的双轴电缆具有众多特性,能够在高达 112 Gbps 的速率下确保信号完整性。(图片来源:Samtec Inc.)

与 Samtec 产品营销总监 Danny Boesing 交谈时,他指出在导线直径一定的情况下,双轴电缆传输信号的速度快于其他电缆。也许他说的是对的,但我对该电缆的工作原理同样好奇。

有一些特性可能值得期待,例如高温挤制护套(服务器可能会发烫)和其他金属绝缘层,底层还有一个“高级”铜合金屏蔽层。在屏蔽层下,两根导线封装在低介电常数 (Dk) 的氟化乙烯丙烯共聚物 (FEP) 或全氟烷氧基烷烃 (PFA) 材料中。这些材料配方的特性之一是能够进行熔融处理。

但是,Samtec 的主要“秘密武器”是镀银铜导线。我不能确切地说出究竟采用了什么样的技术(因为这仍然是秘密),但该公司的文档中清晰地使用了“co-extruded”(共挤)字样,这为我们的好奇心指明了正确的方向。

虽然这可能仍是秘密,但有时创新似乎是一个好的想法,特别是在知道工作原理之后。通常,秘密武器只是执行可行的想法,以期打造可能最出色的产品。而这里的产品就是高速电缆。

随着光纤通信 (OFC) 会议的到来,我们期待 Samtec 发布更多有关 FireFly 的消息。同时,您可以下载 FireFly 应用设计指南,帮助您开始从光学领域着手了解 Flyover 概念。

关于此作者

Image of Patrick Mannion 开始工程领域的工作后,Patrick Mannion 在超过 25 年时间里一直在从事电子行业分析,专注于知情评论,以帮助工程师管理风险、控制成本并优化设计。Patrick Mannion 曾为 UBM Tech 电子集团的品牌总监和副总裁,现提供定制内容服务。
More posts by Patrick Mannion
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum