云计算使用不断增长
究竟何为“云计算”?最简单的解释是,它是一种基于互联网的服务,提供对共享计算资源(例如存储、服务器、网络、应用、服务)的按需访问,还可将数据传输到连网的设备。使用这些服务,用户能够在服务提供商的数据中心处理和存储数据,这些数据中心很可能距离遥远,也许位于其他城市,甚至在地球的另一端。所有这些云计算服务都需要收取费用,并且通常按使用量收费。
云计算的支持者认为,该服务能够取代支持业务运营通常必需的服务器,从而简化公司的网络基础设施,并且减少前期投资成本。他们还表示,公司可以运行自己的应用,而且速度更快,维护量更小,更易于管理,还能为 IT 部门提供更高的灵活性,以便他们为不稳定的多变需求分配资源。
使用云计算时,具体使用量可根据计算需求的波动进行扩充和缩减。这使得公司可以只为他们使用的资源付费,而无需投资购买大量服务器,因为这些服务器未必能够始终得到充分利用。因此,很多公司开始质疑,既然通过云计算服务便能以更低的总体成本获得同样的性能和可访问性,那为什么还要大费周折投资内部服务器容量,况且这还需要持续的维护和分配资源呢?
由此,无怪乎人们预测全球的云服务支出将会以 19.4% 的年复合增长率 (CAGR) 持续增长,从 2015 年的约 700 亿美元,增长至 2019 年的 1410 亿美元(估算值)。1 事实上,全球最大的云服务提供商之一 Amazon Web Services (AWS) 在 2015 年第四季度的收入便达到了 24 亿美元,相比 2014 年同期增长了 69%。1 这些数据进一步印证了基于云的服务采用量与日俱增,并且在不久的将来仍会保持强势增长。
AWS 是 Amazon.com 旗下的子公司,也是全球提供云计算服务的最大公司之一。该公司提供各种不同的云服务,包括:
- 计算 – 虚拟服务器、容器、一键式 Web 应用部署、事件驱动的计算功能、自动扩展和负载平衡
- 存储和内容分发 – 对象存储、内容分发网络 (CDN)、块存储、文件系统存储、存档存储、数据传输和集成存储
- 数据库 – 关系、数据库迁移、NoSQL、缓存和数据仓库
- 网络 – 虚拟私有云、直接连接、负载平衡和 DNS
- 分析 – 商业智能、数据仓库机器学习、流数据、Elasticsearch、Hadoop 和数据管道
- 企业应用 – 桌面虚拟化、电子邮件和日历、文档共享和反馈
- 移动服务 – 移动开发、API 管理、身份、应用测试、移动分析、开发和通知
- 物联网 – 物联网平台、设备 SDK、注册表、设备影子和规则引擎
- 开发者工具 – 源代码管理、代码部署和持续交付
- 管理工具 – 监控和日志、资源模板、使用和资源审核、dev/ops 资源管理、服务目录和性能优化
- 安全和身份 – 访问控制、SSL/TLS 证书、密钥存储与管理、身份管理、安全评估和 Web 应用防火墙
- 应用服务 – API 管理、应用流、搜索、转码、电子邮件、通知、队列、工作流
由上可知,AWS 试图涵盖一家公司可能产生的所有云计算需求。用户只需创建一个帐户,然后注册他们需要的服务便可。AWS 网站上提供了各种教程,旨在帮助用户快速上手和运行云服务。
接下来,您只需要将设备安全、可靠地连接到 AWS。由于安全性是公司保护知识产权最为关注的问题,因此开发安全的 AWS 接口是主要目标之一。Microchip 提供了零接触安全开发平台,一举解决了这一难题。
Microchip 零接触安全开发平台
它是一个完整的开发和原型开发平台,适用于 AWS 物联网设备配置。它包括 Microsoft 的根模块(在根证书颁发机构介入之前评估证书的根操作)和签名人模块(生成签名人证书并将其注册到 AWS 服务器,使用唯一证书来配置物联网设备)。凭借该平台,用户无需操作任何密钥和证书,便可将设备安全地连接到 AWS 物联网应用,展示了零接触设备入网连接的能力。
随着云计算服务有望成为企业 IT 配置中一个日益重要的因素,设计接口设备来安全地连接到服务以保护专有数据,将具有非常重要的意义。而额外的好处就是能以最少的设计工作量来建立安全的连接。
参考资料:
1 - Roundup Of Cloud Computing Forecasts And Market Estimates, 2016

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum