数字万用表:即使小特性也有大用处
在产品和设计方面我一向喜欢“简洁为美”、坚持做好基本功能,而不是那些提供许多额外(通常还是多余的)功能和特性的产品和设计。产品越简单,就越容易使用,且不会因电路(又称“硬件”)问题和软件错误导致无法工作。我发现,多数情况下许多塞进来的免费功能和特性中,仅有小部分真正会用到;其余的只会造成混乱和困惑。
在许多方面,这种功能膨胀问题都是因为当今设计中软件主导的本质而愈演愈烈。当产品基本上为硬件时,这些额外的功能造成物料增加,从而增加成本。相比之下,基于软件的功能的额外产品和制造成本几乎为零或者差不多 – 只需要占用一点内存就行。这就加剧了增加这些“花里胡哨”特性的趋势。
有些产品提供的基本功能,我看未必真的需要。我不明白无线耳机有何吸引力,或者有必要用它来替代传统的有线耳机,某些受限情况除外(图 1)。
图 1:无线耳机非常流行,但我实在看不出它们的必要性,除非有特殊情况。(图片来源:Menards)
在我看来,无线耳机相比有线耳机存在如下缺点:
- 价格更贵。
- 需要通过蓝牙连接、同步到主机智能手机。
- 需要充电。
- 而且,当然也容易丢失;实际上,你甚至可以为一只或一副耳机购买丢失保险。
对我而言,使用无线耳机的“收获”通常抵不上其带来的“麻烦”,因为它需要你特别注意,又多了一件需要担心的事情。然而,我也无法忽视许多用户都对这类产品仍旧满意的事实。数字说明一切:2020 年全球销量为 2 亿副,其中一半为苹果耳机。
有些附加特性确实有用
当然,有些时候咋一看“花拳绣腿”的附加特性也确实有点用。例如,Fluke Electronics 的 FLK-3000FC 数字万用表 (DMM) 可以无线连接 (“Fluke Connect”) 到智能手机(图 2)。这样,除了使用内置 DMM 显示屏,还可以在手机上远程读取量表值。
图 2:FLK-3000FC 数字万用表可无线连接到智能手机,能远程读取量表显示。(图片来源:Fluke Electronics)
对我而言,这看上去就像是为一款不错的基础手持式量表增加了“不必要的”特性,如 Fluke 的 FLUKE-113(图 3)。
图 3:FLUKE-113 的特性和规格与 FLK-3000FC 类似,但没有无线连接或其他远程读取功能。(图片来源:Fluke Electronics)
但我错了。我的判断是基于我在工作台前的操作,或者比较开放的探测和修复场景的有限视角。当我那个用了 15 年的标准燃气灶烤箱达不到或无法保持前面板设定点的温度时,我才意识到这一点(图 4)。
图 4:当标准燃气灶烤箱的温度出现问题,无法再正确工作,就该寻求专业帮助了。(图片来源:通用电气 (GE))
我以为问题出在检测温度的热电偶上,但决定不要自己动手更换,因为这是一项中等难度任务,于是找来了维修技术人员。他过来测量了热电偶电阻,发现规格没有问题,因此那不是问题的根源。
第二个最可能的原因在于点火器坏了,作为开关温度控制回路的一部分,点火器要点燃烤箱的火焰。他拉出底部的烤箱保温抽屉,一直伸到烤箱后部,然后将电流检测钳口(量表选配件)夹在点火器电源引线上。然后他站起来打开烤箱,从他的智能手机上读取电流值。电流消耗量仅为 2.4 安 (A),远低于预期 3.5 A,说明点火器坏了。
我问他为什么要使用 DMM 和智能手机读数,而不是只使用 DMM。他说,需要检查的那根电源引线位于装置最后面的位置,并且在底部,他通常不得不侧卧或者仰卧在地板上蠕动,还要使用手电筒。由于量表采用标准的电流钳设计,该测量模式下没有测试引线,这样可让他将量表移离电流传感器,并使其更靠近自己。他的另一个选择是将烤箱从墙上拉出来,从后部接触到引线,但这样做费时费力(尤其是在更高级的厨房安装中),而且烤箱背面通常很“脏”,有时甚至会发现死老鼠!此外,有些诊断模式需要观察读数数分钟,所以回避尴尬位置就是主要加分项。
结语
Fluke 量表的无线读取特性让技术人员的工作更轻松、更快捷、更舒适(或者至少能减少不适感)。最初在我看来不过是不切实际的流行功能,但实际上非常方便:即使量表可以到达相关引线的位置,这也并不意味着就能读取到值。有时候,这些额外的特性还是物有所值的。也许并非一直有用,但有时确实有用。对于这类特性,我肯定保持更加开放的态度。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum