数字万用表的使用方法
万用表又称为复用表、多用表等,是测量电子元器件不可缺少的工具。万用表可以按显示方式分为模拟万用表和数字万用表(DMM)。由于数字万用表本身轻巧,易于携带,最受工程人员青睐。除了三用外(测量电流、电压和电阻),你还懂得使用它测量其他元器件吗?
图1,模拟万用表和模拟万用表(DMM)
挑选合适的万用表
不同万用表内部结构也有不同,一般的产品可以用来测量电流、电压和电阻,有的产品更可以用来测量温度、电感、频率等。数字万用表常见的精度在±0.5%〜±1%左右。在DigiKey网站的产品(万用表)“功能”选项里,可以根据自己需要的,挑选合适的万用表来测量。
图2,万用表的功能参数选择(图片来源:DigiKey网站)
图3,Digilent 480-001
数字万用表可以测试电压、电流、电阻、电容、温度和频率
如何测量二极管?
在测量二极管前,注意不要尝试在电路通电时进行二极管测量。精确的测量二极管的唯一方法是先将二极管从电路中移除,然后利用带有“二极管测量”功能的数字万用表来进行测量(可以参考以下步骤来测量)。
使用“二极管测试”功能步骤:
1.将红黑表笔插入万用表正确位置
- 红表笔接“二极管标记”端子
- 黑表笔接“COM”端子
2.设置数字万用表使用“二极管测试” 挡
3.测量二极管的正向偏压
- 将红表笔接到二极管的阳极,黑表笔接到阴极,然后观察显示屏上的正向偏压读数。
- 完好的二极管会有正向偏压如下:
- 锗二极管一般约0.2v~0.3V
- 硅二极管一般约0.5~0.8V
- 如果二极管短路,有些万用表的读数会接近0v。如果二极管开路,有些万用表会显示“OL”。因各款万用表有不同显示方式,详情请参考万用表的应用手册。
图4,使用数字万用表测量二极管
4. 测量二极管的反向偏压
- 将红表笔接二极管负极,黑表笔接正极,然后观察读数。
- 完好的二极管,极性反接是不可导通,万用表一般没有读数。
如何测试LED?
具有“二极管测试”功能的数字万用表也可以用来测试LED好与坏。测试方法和测量二极管一样,只要将数字万用表置于“二极管测试”挡,将红表笔接到LED阳极,黑表笔接到LED阴极,此时好的LED应该会点亮。
在进行测试前,请注意以下几点:
检查LED需要的测试电流和正向电压(正向电压)。
1.可以先参考LED数据表中所述,了解该LED需要的测试电流和正向电压。例如,Everlight 的HLMP1700 LED可以在2mA电流和1.8V的正向电压下测试。
图5,Everlight的HLMP1700 LED及其测试电压和电流
2. 确保数字万用表有足够的输出电压和测试电流
大多数新款的数字万用表都能够提供足够的电压来进行大多数的LED测试,但不同的数字万用表的“二极管测试”或许会输出不同的电流和电压。如果电流和电压不足,数字万用表可能无法确认LED是否原好或显示其亮度。
图6,测试LED时,要确保数字万用表有足够的输出电压和测试电流
例如,B&K Precision 2703C 的数字万用表在“二极管测试”功能中,可以提供约1mA的测试电流和3.0V的典型输出电压。
如果要测试Luminus SSR-90-W65S-R11-N3102的高亮度LED时,则需要3.15A测试电流,这样2703C 数字万用表便无法利用其“二极管测试”功能来进行测试。因此,在这种情况下,便需要设置外部电源和电阻电路,以确保测试电流和正向电压符合LED测试要求。
更多使用注意事项,请留意!
以下是使用数字万用表的一些注意事项:
- 当无法预先估计待测电压或电流大小的时候,请从最大量程开始,简单测量一下,然后根据依次减低档位测量。
- 在测量时,不要随便改变测量功能开关,特别是高电压或大电流时,否则万用表有机会被毁坏。如需改变测量功能,应先断开表笔,再转换测量功能去测量。
- 在测量时,不能用手去接触表笔的金属部分。这样可以保证测量的准确,也可以保证人身安全。
- 万用表长期不用的话,建议将电池取出来,避免因电池漏液腐蚀表内的零器件。
- 此外,由于不同万用表内部结构也有不同,万用表的功能随生产商而异。在使用万用表之前,务必熟悉该万用表应用手册内的所有操作步骤和安全说明。
更多万用表的技术文章,请点击以下查看:

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum