如何测量电路中的电压
上一视频演示了使用手动量程和自动量程万用表的基础知识。下面的视频将示范如何测试电路中的电压、电流和电阻。本着一次介绍一个主题的初衷,这篇博客将只介绍电压测量,之后将陆续在其他博客中分别介绍如何测量电流和电阻。
图 1
这一主题看似很简单。只需将探头置于电路中,就可以测得电压。对吗?事实并非如此。首先,您得知道具体的测量对象。是测量电路总电压?还是单个元器件的电压降?万用表上的电压读数取决于探针的放置位置。
首先,将万用表的黑色探头插入“COM”端口,并将红色探头插入“V”端口。请注意,“V”(电压)端口可能还会用于其他测量,因此该端口上方可能标有其他符号。如果要测量直流电压,请将表盘旋转到 VDC 或上方带有一条直线和一条虚线的 V 档位(参见图 1)。如果要测量交流电压,请将表盘旋转到 VAC 或上方带有一条波浪线的 V 档位(参见图 1)。如果使用手动量程万用表,则各档位类似于下图所示,此时必须选择合适的测量范围。请务必从较高的档位开始,然后在测量过程中根据需要逐渐调低。
*备注:每款万用表具有不同的外观和各自的最大值,此图片只是一个示例,不代表所有万用表。
插入探头并将表盘旋转到适当档位后,将两个探针分别置于供电电源的两端。如果读数显示为负数,则应将红黑探针对调,将“COM”(黑色)探针置于负极上。若要测量单个元器件的电压,需将探针置于该元器件的两端,确保“COM”即黑色探针处于负极位置,红色探针处于正极位置。
进行故障排除时,电压测量可提供重要信息。不仅能够查明电路的供电电压是过高还是过低,而且可以帮助您根据电压降来识别哪一个元器件是故障原因。如果元器件(例如电线、电路板印制线和保险丝)的电压降大于预计值,则表明该元器件可能有问题。准备好要开始测量了吗?如需查看我们选择广泛的万用表,请造访:digikey.com/multimeters。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum