如何测量电路中的电流

先前的视频演示了使用手动量程和自动量程万用表的基础知识。下面的视频将示范如何测试电路中的电压、电流和电阻。本着一次介绍一个主题的初衷,这篇博客将只介绍关于电流测量的信息,之后将陆续在其他博客中分别介绍有关电压电阻测量的信息。

How to Measure Voltage, Current, and More with a Digital Multimeter (DMM) - Another Teaching Moment | DigiKey Electronics
This video will dive into how to measure voltage, current, resistance, and continuity with a Multimeter.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      首先,将黑色探头插入“COM”端口。红色探头可能有两个端口选项:较大的电流选安培级,而较小的电流则选毫安或微安级。如果不确定,应首先选用大电流端口,然后改用小电流端口以获得更精确的读数。开始测量前,确认万用表上这些端口对应的最大电流。这样做有助于避免保险丝熔断(如有)。

      接下来,根据测量对象,将表盘旋转到最接近的电流档位。如果不确定,请从较高的电流档位开始,在测量过程中再逐渐调低。有些万用表只能测量直流,有些则能测量交流和直流。下面的三张图片列举了三种不同的万用表。

      现在万用表准备就绪,可以开始测量了。要测量电流,电路必须处于连通但暂时断开的状态,以便将万用表与电路串联。最简单的方法是,断开 VCC 连接(电压源),然后将正极探针置于其上,并将负极探针置于 VCC 原来的位置上。现在,万用表充当电路中的一个元器件,且有电流流过。这样就可以测量出电路中的总电流。如果要测量电路中的某个部分,则需要断开相应的电路节点,然后按照相同的步骤进行操作。

      最好让万用表保持导通数秒或数分钟,以便观察。这样,如果线路发生故障,您会观察到电流激增或骤减。

      切记,并联电路的电流值是各支路电流的总和,而串联电路的电流是恒定的。了解这一点,将有助于您确定最简单有利的所需测量位置。

      关于此作者

      Image of Ashley Awalt

      Ashley Awalt 是一名应用工程技术人员,自 2011 年以来一直在 DigiKey 工作。她通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。其目前的职责是协助创建独特的技术项目,记录流程并最终参与项目视频媒体报道的制作。在业余时间,Ashley 喜欢——哦哦,等等,当要照顾孩子的时候,还有空闲时间吗?

      More posts by Ashley Awalt
       TechForum

      Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

      Visit TechForum