DigiKey 的内部接触者追踪解决方案
几十年来,接触者追踪一直是公共卫生领域传染病控制的一个支柱型方法。它指的是识别可能与感染者接触过的人,然后收集有关这些接触者的更多信息的过程。当 DigiKey 决定在我们的仓库所在地实施一种解决方案时,会基于广泛的测试、不同技术的比较并考虑不同解决方案的优缺点。
Option NV 的蓝牙 LoRa 传感器徽章。(图片来源:Option NV)
DigiKey 的接触者追踪部署包括编号为 1010066 和 GWB10008 的 Option NV 器件。这是一个直接从 LoRa 网络到应用软件的解决方案,可用于匿名追踪接触事件和时间。隐私对每个人来说极其重要,既包括系统和数据安全,也包括确保系统不会追踪任何个人信息。其中括姓名、地点和活动。如果发生员工测试呈阳性的情况,这种方案只限于追踪接触者。
使用这些 LoRa 产品可以减小对流量套餐和蜂窝网络的需求。使用 LoRa 还可以管理WiFi 网络中数以千计的移动接触者,以此来缓解带宽限制,并且与 WiFi 选项相比,可以大大节省电力。另一个好处是徽章可充电。在我们的应用中,用户平均每周只需要为徽章充一次电。随着时间的推移,这种方案可比一次性设备节省大量成本。
技术覆盖范围取决于环境,但 LoRa 徽章经证实可以在室内几百米范围内工作。该技术可以在多个建筑物和地点设置冗余和通信。DigiKey 最初的部署规模不大,大约 150 个徽章。经过验证后,我们迅速将徽章增加到 1500 多个,并在不到 3 天的时间里完成了部署。快速、简便的实施是成功部署的关键,也是在需要时可以成倍扩充的关键。该系统需要具有灵活性,能管理任何数量的连接,能以无线形式更新固件并可用于今后的其他应用。无论是在接触者追踪之后将标签他用,还是在网络中添加不同的设备和传感器,都能为智能化企业带来新的功能。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum