压接工具选项几乎涵盖了任何一种需求
也许有一天,即使是最特殊的应用或随意的原型开发工作,动作灵巧的机器人也能克服所有的电气连接难题。但在此之前——也许是之后的很长时间,我们仍将经常依靠人类手动压接或使用电动压接工具来确保高质量连接,而这是自动化所无法实现的。
自动化在大规模生产中的应用规模和统一性是最优的,证明了在开发、部署、培训和维护方面投入的高成本是合理的。而在诸如原型开发和小批量生产等要求灵活性、适应性的情况下,自动化就不那么奏效了,因其无法保证投资自动化压接系统的投资回报率 (ROI)。在未来可能长期制约自动化的另一个发那个面是现场维修和维护。
在导体的无焊连接和端接方面,压接技术非常重要。据说这种技术的起源可以追溯到古代的珠宝制作和金属加工领域。到了现代,这种技术运用到了日益扩大的电气和电子应用领域,并产生了巨大影响。
当然,焊接法仍在电气工程中使用,尤其是在小规模生产中。但一般来说,压接技术不仅速度更快,而且能实现既可靠又抗振的连接。因此,压接技术在汽车、航空航天、消费电子和电力应用领域广受欢迎。
选择标准
应用需求始终是选择合适压接工具的关键性决定因素其他关键因素还包括预算、预期投资回报率、适用性和操作人员的工作效率。
今天,市场上出现了许多种的压接工具,且其中大多数有特定的用途。这些工具又分为手动操作型、采用电池或交流电的电动型、液压或气动型,以及从便携式到台式等多种类型。这类设备的成本从手动设备的几十美元到气动或自动化解决方案的数千美元不等。
在供应商无法判断更先进设备的价格是否合理的情况下,许多手动压接工具在成本方面具有显著的优势。电动工具则有可能提高大批量生产的生产率,并提升压接质量和一致性。无论哪种情况,操作简便和符合人体工学都非常重要,以确保操作人员在操作时达到理想的压接效果。
满足任何需求的压接器
本文不可能涵盖所有压接选项,但以下示例说明了可满足操作员需求的工具范围。
Klein Tools 提供了一种广受欢迎的多功能棘轮工具 3005CR(图 1)。该工具专为将绝缘端子压接到绞合铜线而设计。该工具配有三个侧向入口,适用于最常见线径的导线。拒供应商称,这种棘轮可确保“每次”操作都能实现均匀压接。
图 1:3005CR 棘轮压接工具。(图片来源:Klein Tools, Inc.)
Klein Tools 还提供 Pass-Thru 模块化压接器,包括 VDV226-110(图 2)。这些压接工具用于切割和剥离双绞线,并压接到该公司提供的 RJ45 CAT5E 和 CAT6 Pass-Thru 连接器产品线上。
图 2:Klein Tools 的 VDV226-110 工具,用于剥线和压接双绞线。(图片来源:Klein Tools, Inc.)
对于同轴电缆,Adam Tech 的 ATHT-K3081(图 3)压接工具套件包括一个带六个可互换模具的棘轮压接器,以及一个电缆切割器和剥线器。工具套件放置在一个便携式手提箱中,适用于切割和压接各种规格的同轴电缆。
图 3:Adam Tech 的 ATHT-K3081 便捷工具包,用于同轴电缆的切割、剥线和压接。(图片来源:Adam Tech)
连接器和电缆组件制造商 Molex 能够提供数百种压接工具,从 WM18730-ND 基本手动压接器到 FA2 系列 900-2157860100-ND 等高端机械进给压接器(图 4)。
图 4:Molex 提供用于工作台的 FA2 机械进给压接器。(图片来源:Molex)
全球网络和电气基础设施产品供应商 Panduit,是另一家能够提供多种压接工具的供应商。该公司的 CT-1701 是一种压接工具,具有可控周期,旨在确保连接充分完成且均匀一致。在该公司的高端产品组合中,BlackfinÔ CT-2931/STBT(图 5)是一种电池供电型液压工具,可提供 12 吨的作用力,并具有旋转式翻盖压接头。
图 5:Panduit 的电池供电型 CT-2931/STBT 液压工具可提供 12 吨的压接操作力。(图片来源:Panduit)
另一个高端选择是 Phoenix Contact CF 1000 系列的 1208199-ND(图 6)。这款 AC 供电型气动操作设备可自动进行剥线、压接,每小时可完成多达 1,000 次压接操作。
图 6:Phoenix Contact 的 1208199-ND 剥线和压接解决方案每小时可进行多达 1,000 次操作。(图片来源:Phoenix Contact)
结束语
总而言之,压接工具几乎可以满足任何特定需求。无论是需求简单还是复杂,众多供应商都能提供适用于各种压接应用的工具。这就确保了产品开发商能在成本、实用性、人体工学和生产效率之间找到适当的平衡点,以实现理想的生产效果,从而实现几乎无限的灵活性。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum