Σ-Δ ADC模拟前端抗混叠设计:应该注意的要点,本文总结全了!
有时我们会发现,通过ADC测出来的信号,在实际PCB电路上找不到源头。这有可能是你的ADC抗混叠模拟前段设计出了问题。
本文从频率混叠的发生机制出发,总结出如何防止频率混叠以及Delta-Sigma (Σ-Δ) ADC抗混叠模拟前端设计上需要注意的要点。
频率混叠
我们举一个实例来看什么是频率混叠:
如下图,fs为采样频率,fin为信号频率。当fs<2fin,fs=1.3fin时,黑色虚线是实际的信号波形,红色实线为采样得到的波形。我们可以看到采样得到的波形已经脱离实际波形。这就发生了混叠现象。
图1:当fs<2fin, 频率混叠发生
假定信号频率fin=900kHz,采样频率fs=1MHz。下图红色正弦波是实际信号,蓝色正弦波是通过ADC采样之后的信号。我们实际看到的混叠频率falias=100kHz。
图2:时域中,信号频率与混叠频率的关系 (图片来源:TI)
根据奈奎斯特采样定律,采样频率至少是信号频率的两倍以上。如果采样频率小于信号频率的两倍就会发生混叠现象。
我们切换到频域,更容易看清这个问题。
图3:频域中,信号频率与混叠频率的关系 (图片来源于TI)
在频域图里,根据奈奎斯特采样定律,任何大于fs/2的频率信号将会镜像折叠到0到fs/2的频率范围内。当采样频率fs=1MHz时,所有大于500kHz(fs/2)的信号,将会折叠到0到500kHz频率范围内。当信号频率fin=900kHz,这时读取到的混叠信号fa =fs-fin=1MHz-900kHz = 100kHz。
如何防止频率混叠?
加一些外围电路(滤波器),可以把产生频率混叠的一些频率滤除,从而防止频率混叠。
图4:频域中的目标信号与噪声信号 (图片来源:TI)
如上图,在频域范围内,蓝色是我们想要采集的信号频率,绿色和红色都是我们不希望的噪声信号频率。
我们以Σ-Δ ADC举例,Σ-Δ ADC是一种目前使用最为普遍的高精度ADC结构。(什么是Σ-Δ ADC?请参考下面文章:浅谈Delta-Sigma (Σ-Δ) ADC原理)
一般Σ-Δ ADC会自带数字滤波。理论上讲,数字滤波器可以滤除截止频率到fs/2内的噪声。如下图灰色部分的频率,将会被数字滤波器滤除。因此,下图绿色部分的噪声信号将被滤除。
根据奈奎斯特采样定律,任何大于fs/2的频率信号将会镜像折叠到0到fs/2的频率范围内。如下图红色部分的噪声会避开数字滤波器,折叠到信号频率附件。
图5:设计数字滤波,滤除不希望的噪声信号 (图片来源:TI)
所以,还要在实际电路中,我们还需要一个外部模拟防混叠滤波器(比如简单的RC滤波器)。如下图红色部分的频率,将会被外部模拟滤波器滤除。当模拟滤波器截止频率=采样频率fs减去数字滤波器截止频率时,那么后面红色部分的噪音信号也会被滤除。
图6:设计外部模拟防混叠滤波器,滤除不希望的噪声信号 (图片来源:TI)
经过数字滤波和模拟滤波双重过滤,在检测范围内,只剩下我们要的目标信号。
对于Σ-Δ ADC,内部有数字滤波器。这个数字滤波器有助于降低外部模拟滤波器的设计要求。在DigiKey网站上查找Σ-Δ ADC产品,请点击这里>>。
Σ-Δ ADC抗混叠模拟前端设计
真正考虑Σ-Δ ADC抗混叠模拟前端设计的时候,我们不仅要考虑滤波器带宽的问题,还要考虑实际电路中的各种噪声,以及噪声源的特性。比如共模噪声,差模噪声等。
- 滤除共模噪声与差模噪声
如下图,每根差分线上我们都会有一个一摸一样的RC滤波器结构,用来滤除共模噪声的干扰。
图7:滤除共模噪声与差模噪声 (图片来源于TI)
两个差分线不可能完全一致,电容电阻会有微小的差异,从而引入差模噪声。为了解决这个差模干扰,我们一般会在两路差分信号中跨接一个电容Cdiff。一般Cdiff的容值时Cdm的10倍以上,来降低差模噪声。
- 差分输入Δ-Σ ADC,抗混叠滤波器如何设计?
低速Δ-Σ ADC通常需要一个简单的单滤波器来减少混叠效应。对于差分信号,滤波器结构通常由两个滤波路径组成:一个差分滤波器(源自两个滤波器电阻RFILTER和差分电容器 CDIFF的组合);和一个共模滤波器(源自一个滤波器电阻 RFILTER和共模电容器 CCM的组合)
图8:Delta-Sigma ADC 的抗混叠滤波器结构
[注意:如果您有一个单端输入,其中 AINN 是接地参考,则滤波器将由 RFILTER 和 CCM组成。但是,设计指南将与下面描述的差分滤波器的设计指南相同。]
为了确定上图中每个组件的值,我们将分析分为三个部分会有所帮助:
- 差分滤波器截止频率应该是多少?
- 我应该选择多大阻值的滤波电阻器?
- 我应该选择多大容值的差分和共模电容器?
这里不多展开,更详细的资料可以查看下面这篇帖子:
更多ADC模拟前端设计的技术资料,可参考:
本文小结
抗混叠设计是ADC模拟前端设计里非常重要的一部分。抗混叠设计,并不能孤立去考虑,而是应该结合ADC类型、实际电路中的各种噪声,系统地去设计。了解频率混叠的发生机制,掌握防止频率混叠方法,才能设计出良好的ADC抗混叠模拟前端。
如果你喜欢这篇文章,请大家「点赞 + 分享」吧!
更多有关模拟数字转换器的技术资讯,请参看以下文章, 也欢迎大家在文未留言讨论。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum