有时候真的很难找到一种准确适合具体项目需求的电源装置。这种 DIY 设计也许能解答你的所有疑问。
学习如何焊接需要几个关键要素,包括烙铁或焊台、一些焊料、要焊接的东西和一点耐心。
利用 2021-2022 InnovateFPGA 设计大赛的平台和项目激励人们连接边缘,打造可持续未来。
使用有刷直流电机、无刷 3 相电机、步进电机、伺服和线性执行器的运动可以大大提升创客的项目。
使用 WS2812B 可寻址 LED,SparkFun MCU 以及一些创造性 3D 打印技术,我们可以创造一个现代版的 21 段维多利亚式时钟显示器。
使用三色 LED,便可能实现维多利亚时代最初基于小型白炽灯的 21 段显示屏。
采取预防措施减轻静电放电 (ESD) 的影响,有助于避免因返工而浪费大量时间和金钱。
使用 Adafruit BOB 上的 Bosch BNO055 9DOF 传感器在 DIY 业余项目中跟踪运动和方向。
使用 Arduino BOB,设计人员可以快速评估用于运动和方向感应的各种 MEMS 加速计、陀螺仪和磁力仪组合
连功能强大的 Arduino Due 都只能差强人意时,业余爱好者和专业人士可转而使用 Infineon 的三核 ShieldBuddy(带板载 FPU)。
在大量应用中,开发人员可以依赖于 Intel (Altera) 的 FPGA 和其他可编程器件。
无论是数据中心、航空航天乃至消费类产品,开发人员可以在各种各样的应用中使用 Xilinx 的 FPGA 和其他可编程器件。
使用 Efinix 已启用 Quantum 的 FPGA,在 AI、ML 和图像处理的边缘计算实现中取得功耗、性能和面积增益。
开发人员可以依靠 Microchip Technology 的 FPGA 实现低功耗、高安全性、高可靠性应用。
Lattice Semiconductor 的 FPGA 产品范围覆盖低中端,专注于低功耗器件,以此解决从边缘到云的网络问题。