创客的电机 - 第 1 部分:Adafruit 套件解决了头部移动问题
我不得不承认,我目前发现自己遇上点儿麻烦了。这是因为我决定在我的几个业余爱好项目中加入运动功能,而我在电机和执行器的选择和部署方面还是新手。我也不知道如何确定诸如扭矩、传动比以及类似参数的来龙去脉。
我确实记得在大学期间为了完成学业听过这方面的一些讲座,但那是一个我们称之为 1970 年代末的黑暗时代,这在我生命历程中已是 40 多年前的事儿了。我有理由相信,教授们教给了我各种有用的东西,但是我担心在工作中我要消耗脑细胞了。
正如我常说的,“给我看一个闪烁的 LED,我就给你看一个流口水的人"(如果你愿意,可以叫我“守旧派”)。因此,我的第一个业余爱好项目会涉及到一个用三色 LED 做眼睛的机器人头。开始时我想制作一个物美价廉的(有人可能会说粗制滥造的)平台来玩玩,所以我的原材料只是木头和纸板,并且全部用热胶水固定。
有一段时间,马克斯的世界里一切都完美无缺(那里的蝴蝶更大、花儿更艳、鸟鸣更动听)。但后来我的一个朋友说,如果我在其中加入运动功能,效果会更棒。具体来说,他建议让机器人的眼睛左右转动,前后倾斜。此外,整个头部也能左右转动,前后倾斜。
所有这些都让不得不面对这样一个事实:当到了需要在各种类型的电机和执行器之间选择时,我整个人都蒙了。我相信自己能理解有刷直流电机、无刷三相电机、步进电机、伺服电机和线性执行器之间的高级区别,但我不太清楚面对各种应用时应该使用哪种电机,比如机器人头。
从伺服器开始
所有这些都需要进行一些研究,毫无疑问,这将是我以后的博客内容。同时,为了开始我们的游戏,我刚刚订购了两台 Adafruit 1967 小型摇摆/倾斜机器人套件(图 1)。
图 1:完全组装好的 1967 平移和倾斜套件配备了两个微型伺服器(SG-90 或 SG-92 型),使其能够从侧面平移 180°,上下倾斜 150°。(图片源:Adafruit)
现在,我知道我可以使用脉宽调制 (PWM) 技术直接通过微控制器的数字输出引脚来控制这些伺服器,但我总喜欢在微控制器和外界之间保持某种形式的隔离,即使这种隔离只是一个场效应晶体管 (FET) 而已。
假如我决定在最终成品中使用伺服电机,那么在充分的时间里,实现每只眼睛的控制需要至少两个伺服器,头部控制至少需要三或四个伺服器。因此,我决定购买 Adafruit 的 815 16 通道、12 位 PWM 驱动板(图 2)。
图 2:通过其 I2C 接口,只使用两个微控制器引脚,这个 16 通道的 PWM 板就可以用来控制 LED 和伺服电机。(图片源:Adafruit)
这块板子的好处在于它使用 I2C 接口控制,因此只需要连接微控制器的两个数字输出引脚。16 个 PWM 输出中的每一个都可以用来驱动一个 LED 或一台伺服电机。
无刷直流电动机
真是意想不到,我最近也开始思考另一个需要电机技术的项目。这一切都始于三、四年前,当时朋友送我一个以前超棒的可变电容器(图 3)。
图 3:这个可变电容器使用一组金属板构成固定的定子,与第二组金属板交错构成可动的转子,并以空气作为介质。(图片来源:Max Maxfield)
我悄悄地在谷歌上快速搜索了一下,发现空气介质可变电容器是由匈牙利工程师 Dezső Korda 发明的,他的发明在 1893 年获得了德国专利。
该器件结构巧妙,体积约 30 x 30 x 30 cm。器主要结构由不同的金属组成,形成电容器的结构通过绝缘玻璃隔板与框架实现了电隔离。我不知道他们是否还在生产这些东西(我不确定),但如果他们还在生产,我会心颤,谁知道新器件得多少钱啊?
我收到新器件时,朋友已把电容器安装在木底座上(我打算用更吸引人的东西取代它),我拆掉了器件的端部止动器,这样它就可以连续旋转 360°,然后增加了一个电机和传动带(如照片右下方所示)。
我很惭愧,这个大块头在过去几年里一直放在我办公室的书架上,已积满灰尘。几星期前我偶然瞥了一眼,心想:“我真的应该用它做点什么了。”
说实话,我认为应该没什么问题,直到我看了看里面的电机,发现它有三根电线。“天哪”,我想。于是我给朋友打电话,他确定这是一个 12 伏三相无刷电机。他说之所以使用这种电机是因为其工作时极其安静,电气噪声也极低。所以,现在我需要找到一些方法来控制这个小电机的速度和旋转方向。
总结
我知道我更喜欢积极参与的方式,并断定运动功能将在我未来的业余爱好项目中会占一席之地,所以我开始学习更多关于电机和执行器的知识。事实证明,Adafruit 的 1967 平移倾斜套件和 817 PWM 板在起步阶段非常有用,而且在未来的项目中也极有可能如此。
我也刚刚买了 Matthew Scarpino 所著的《创客的电机:步进器、伺服器和其他电气机械指南》。
我会在以后的博客中记录后续情况。那么,你现在有什么想法可以和大家分享吗?最后还是那句话,随时欢迎你们提出各种意见、问题和建议。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum