什么是 ESD(静电放电) 及如何预防?

What is ESD and How to Prevent it – ATM | Digi-Key Electronics
One of the biggest threats to integrated circuits (ICs) is electrostatic discharge before, during or even after installation. This video shows how static electricity occurs and the safety standards used to reduce potential damage to sensitive compone
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      当电子不平衡的两种材料发生接触并导致电势突然转移时,发生静电放电(简称 ESD)。我们以前都玩过静电放电;比如在生日聚会上,家人将气球在我们的头上摩擦,我们的头发就会竖起来,或者走过一个房间时,只触摸门把手,就会有触电的感觉。

      好吧,但静电放电与 DigiKey 有什么关系呢?是这样,虽然这种小小的触电感可能没什么大不了的,但实际上具有相当高的电压,确切地说超过了 3000 V。没错,人们是听不到、感觉不到或者看不到低于 3000 V 的电压的。这么高的电压不会致命吗?幸运的是实际并非如此,因为这种电压不会携带足以维持有害电流的电荷。然而,对于那些对 ESD 敏感的元件来说这些电压则可能是灾难性的,而且有些元件甚至对不到 10 V 的 ESD 敏感。

      最棘手的并不是你可能震坏了一个部件而没有意识到,而是在大多数情况下,发生了肉眼看不见的损坏。也就是说,如果你认为某个部件处理不当,了解具体情况的唯一方法是通过显微镜、X 光检查或进行现场测试——但这可能造成更大的损坏。

      有些最敏感的部件可能最终出现在医疗设备等最终产品中;真不敢想象当某个处理不当的部件在这种情况下可能导致的后果。

      庆幸的是,我们可按照适当的行业标准来保护 ESD 敏感设备。我们在保护 ESD 敏感产品或编写 ESD 控制程序时,首先需要了解在过程中所处理的最敏感设备的敏感性。ESD 协会有两个模型:人体模型 (HBM) 和带电设备模型 (CDM)。任何 ESD 控制计划的基础都是首先遵守美国国家标准协会的 ANSI/ESD S20.20 标准。

      (图片来源:ESD Association)

      ANSI/ESD S20.20 标准用于保护敏感性大于或等于 100V 人体模型或大于或等于 200 V 带电设备模型的产品。该标准也是保护敏感性低于 100V HBM 或 200V CDM 的高敏感性设备的基本标准。

      采取该标准规定的预防措施并在必要时采取额外预防措施,将有助于确保敏感设备的安全,防止 ESD 事件发生。值得庆幸的是,DigiKey 提供各种防静电用品,如接地设备ESD 屏蔽袋以及更多的相关产品,帮助我们实现安全的 ESD 实践之旅。

      关于此作者

      Image of Ashley Awalt

      Ashley Awalt 是一名应用工程技术人员,自 2011 年以来一直在 DigiKey 工作。她通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。其目前的职责是协助创建独特的技术项目,记录流程并最终参与项目视频媒体报道的制作。在业余时间,Ashley 喜欢——哦哦,等等,当要照顾孩子的时候,还有空闲时间吗?

      More posts by Ashley Awalt
       TechForum

      Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

      Visit TechForum