什么是原理图符号?
无论您是攻读电子学学位的学生,还是想深入探究的业余爱好者,首先需要学习的课题之一就是如何看原理图。什么是原理图?原理图是经过简化的接线图,用于显示电路中的所有元器件及其电气连接。但是在看原理图之前,您需要学习各种元器件符号。本指南将向初学者介绍应首先学习的常见元器件。
目前,共有两项不同标准可作为原理图符号准则:美国国家标准学会 (ANSI) 标准和国际电工委员会 (IEC) 标准。对于元器件的原理图符号,两项标准分别具有各自的版本。请务必选择其中一项标准并严格遵循。只有这样,他人看您所绘制的原理图时才能看懂。否则,要求看图人按原理图修复电子设备,几乎是不可能的任务。
示例:
电阻器
左图为 ANSI 标准,右图为 IEC 标准
电位计
只需在 ANSI 和 IEC 标准电阻器符号上添加箭头即可。箭头表示电刷端子。
左图为 ANSI 标准,右图为 IEC 标准
电容器
极化电容器不一定总显示带 + 号
左图为 ANSI 标准极化电容器,中间为 IEC 标准极化电容器,右图为 ANSI/IEC 标准非极化电容器
LED:发光二极管
该符号与二极管符号类似,区别仅在于有小箭头表示发光。
这些符号可在 ANSI 与 IEC 标准之间互换
电源
主电源
左边两个符号均表示电池类直流电源,左边第一个表示电池组,第二个表示单电池。这些符号不一定总是带有 + 和 - 号。左边第三个(带 + 和 - 的圆圈符号)表示非电池类直流电源。右边第一个表示交流电源。
二次侧
这些符号主要用于包含多页的大型原理图,或者在主电源连接过多时用于简化原理图。
开关
上图只例举了部分开关,这些符号显示了极数和掷数的几种不同组合。
IC:集成电路
也称为芯片
IC 物理封装一端带有缺口,或者一角印有小圆点。在上图示例中,缺口和圆点左侧的引脚是引脚 1。在左图和中间示例中,左侧向下(逆时针方向)分别是引脚 1-4,再右侧向上分别是引脚 5-8,引脚 8 位于右上方。在原理图中,右图符号却是 IC 更为常见的呈现形式。引脚排布取决于其在原理图中最合适的位置。接线时,请务必注意这一点。
以上就是原理图中最常见的符号。除此之外,需要学习的相关内容还有许多,但是根据需要学习,有时反而是最佳捷径。如需了解关于此主题的更多信息,请访问 https://www.digikey.com/schemeit/project/,选中 "Show only catalog parts with symbols"(仅显示带符号的目录元器件)复选框,然后将不同元器件拉入原理图即可看到对应符号样子。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum