针对工业 DAQ 应用升级的新型 Red Pitaya
Red Pitaya 是从简单的开发板起步的,已通过其工程项目为全球 30,000 多个爱好者、大学和公司提供了服务。在过去的几年中,他们发现对更复杂的高端平台的需求在不断增加。为提供增强型产品,Red Pitaya 与 Instrumentation Technologies 的工程师联手,设计出一种产品,可满足用户对工业、研究、测试与计量以及数据采集应用的更高要求。与 Red Pitaya 的先前产品相比,STEMlab 250-12™ 具有性能更强的硬件、更完整的软件控制以及更多的硬件功能。其更大的 FPGA 实现了更高的实时处理能力,以及更快的模拟前端和后端性能。该产品体积小巧,携带方便,还具有通过以太网或 Wi-Fi 远程访问网络应用用户界面的优势。
(图片来源:Instrumentation Technologies)
不同行业的许多公司都曾经使用 Red Pitaya 进行概念原型开发,尽管他们对其作为通用设备的性能感到满意,但仍在追求更强大、更详细的测量。这些公司正在寻找一种可定制、能顺利升级并能集成到其解决方案或现有产品中的设备,从而优化其解决方案成本。
我们可以自豪地说,Instrumentation Technologies 的工程师团队能够依托我们的三步解决方案,让许多公司实现这样的目标。以下是我们的方法:
第 1 步:我们评估您的具体情况,并会提供一个 Red Pitaya 在您的环境中进行测试。在测试期间,我们可以评估 Red Pitaya 是否是一个好的数据采集测量基础设备。由于 Red Pitaya 非常强大,因此可能会出现过采样情况。这一步目的是全面了解您的问题,提供一手反馈并提出一种可能的解决方案。
第 2 步:在第二步中,我们根据第 1 步中的初始测试来确定您的需求。我们的工程师团队会确定您的需求范围,并在硬件和软件方面准备为您量身打造的解决方案。这一步目的是升级 Red Pitaya 功能和特性,让我们从原型解决方案中获得更好的结果。我们的目标是增强 Red Pitaya 的性能,从而解决您面临的具体问题。
第 3 步:如果在第 2 步中达成令人满意的一致,那么我们将为贵公司开发定制型数据采集设备。该设备是 100% 根据您的要求量身定制的——更高或更低的采样率、不同的外形尺寸、采用工业或汽车级元器件的坚固耐用型设计等。如何采用都由您决定。
我们的目标是:基于我们的 DAQ 构造块,从像 Red Pitaya 的 STEMlab 这样的通用设备过渡到为您量身定制的复杂工业解决方案。
利用我们的专业知识、现有的边缘设备并按照以上三个步骤,我们来开发特定的 DAQ 设备。例如,我们的一位客户使用了一组 Red Pitaya STEMlab 板,且了解到使用通用设备时会受限。因此,我们联手开发了专门定制的解决方案——坚固耐用的设备、从 100 MS/s 到 1 GS/s 的动态采样率范围以及无线通信功能。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum