EMC - 电磁兼容性合规性
EMC(电磁兼容性)测试和合规性是强制性要求,也是产品满足法规要求所必需的。利用 EMC 测试,制造商可以通过限制有害影响(例如设备产生并影响设备的 EMI)来确保电气设备在其电磁环境中正常运行并实现兼容。通过 EMC 测试,我们可以提高产品性能、降低违规成本。EMC 测量揭示了某个系统在电磁环境中令人满意地运行的能力。
(图片来源:Instrumentation Technologies)
我们面临哪些 EMC 难题?
为确保您的产品符合法规,Instrumental Technologies 可帮助您从构思开始规划设备。在开发过程中,越早开始计划,就越能确保设备的合规性。早期进行 EMC 设计咨询将确保您的设备设计符合 EMC要求,并有助于您避免下游重新设计。我们已经在许多项目中得到验证,这种方法会有助于减少时间和减少方面的违规成本。另外,如果您在认证过程中陷入僵局,我们能帮您解决问题并推动认证过程,从而最大程度地减少产品停滞带来的损失。我们还可以使用电子组件的 IBIS 参数和实际 PCB 布线设计中的数据,对 PCB 上的高速数字链路进行仿真。此外,我们拥有各种专业知识和手段,能为您测量电路板各个部分的特性(阻抗、阻抗匹配)以及集成到设备中的天线的性能(天线的辐射方向图及效率)。
达到 EMC 合规性的措施
有几种方法可以使新开发或非兼容设备符合预先规定的要求。以下是 Instrumentation Technologies 采用的一些工具:
- 正确的印刷电路板设计(电源架构和电源滤波,使用的层数、布局详细信息、有问题的构造块的隔离等)。我们规划设计以及可能进行的调整,并确保正确进行 PCB 设计。
- 通过仿真确定信号完整性。
- 正确的外壳机械和电气设计。
- 考虑 EMC 要求的子系统正确互连。
- 子系统隔离 – 防止设备内部不必要的辐射,包括必要时采取另外的 EM 屏蔽措施。
- 带宽减少(滤波)。
设备会释放电磁能的特殊情况
在这些情况下,我们处理属于无线电设备方面的发射器或收发器,这些设备受无线电设备指令 (RED) 的管制(也适用于无线电接收机)。这种设备的典型示例包括具有内置无线电通信模块的设备(LoRa、窄带数据调制解调器、GSM/GPRS/EDGE/LTE、GPS 接收器)。
我们特别注意以下设备:
- 收发器(带有全尺寸或小型化的外置或内置天线)
- 印刷电路板上带有天线的物联网设备
- 检查通信参数(接收器灵敏度、抗扰性、天线效率、天线辐射方向图),以确保合规。
许多预检查测量在内部进行,但具体取决于特定类型设备的测试阶段。为获得官方测量结果,我们与通过认证的测试实验室紧密合作。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum