为您的远程农业物联网产品供电

部署农业物联网产品往往意味着要考虑偏远地区的特点并为之打造解决方案。为此类应用供电有许多困难,也带来了一系列新的挑战,并引发了许多创新需求。通常用于这些产品和解决方案的一个创新选择就是太阳能。太阳能可让农业物联网产品获得稳定可靠的电力,几乎可以在任何地方部署。

DigiKey,客户的需求永远是我们的第一要务,经过深入研究和调查,我们找到了多家能够解决这一问题的供应商,今天我们要介绍的是 Tycon。Tycon 拥有全套现成的太阳能板和配套配件,几乎提供了人们规划、设计和实施太阳能农业解决方案所需的一切。产品覆盖太阳能板、太阳能板支架、电池充电器、电池和电缆等。其太阳能板的功率从 2.5 瓦到 200 瓦不等,充电控制器的设计可以为各种电池充电。其产品还具有方便用户使用的 USER 设置,可用于定制电池充电设置。Tycon 的 RemotePro® 功率选择计算器网页为电池容量计算提供了帮助。此外,其主要产品都带有一个集成式彩色 TFT LCD,可显示电池电压/安培/瓦特、电池电量、电池温度、负载电压/安培/瓦特和太阳能电压/安培/瓦特。配套软件可以实现无缝设置、监控和数据收集。如果在部署过程中出现问题,从 Tycon 的博客论坛可以找到针对很多问题的技巧、窍门和常见问题解答。此外,DigiKey 还提供了多个案例研究,以协助解决方案的开发。

无论您是在设计还是准备部署远程农业物联网产品,Tycon 作为引领者和重要供应商一定会给您的电源需求的满足带来帮助。如需了解 DigiKey 是如何解读 Tycon 产品在农业和物联网方面的作用的,请观看我们的与众不同的农场系列视频。

关于此作者

Image of Kelsie McMillin

Kelsie McMillin 是 DigiKey 战略计划合作营销经理,2015 年加入公司。她的工作涉及与物联网相关的所有产品和服务,并通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。闲暇时,她喜欢与家人一起去探险。

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum