新产品发现 - Omron 的运动控制器和 STMicroelectronics 的开发系统
DigiKey 一直是板级电子元器件的首选供应商。不过,我们已经开始支持更广泛的工业自动化设备,这些设备被视为“成品产品” 。今天,我想为您介绍几款不同的产品,我们的重点是工业自动化。
Omron 的 NX 系列 是一套 PLC(可编程逻辑控制器)四轴运动控制器。在 90 年代,我曾经为一家机器制造商工作,要产生复杂的运动控制在当时相当困难的。诸如能够跟随一个轴到另一个轴,以及从一个 PLC 到另一个 PLC 实现凸轮动作等问题非常普遍。Omron NX 系列将这些功能与 EtherCAT(自动控制技术)同时内置在设备中。这样就能实现了单元间连接,意味着一个四轴控制单元实际上可以控制多达八个轴。该成品开箱即用。如需详细了解 Omron PLC,请务必阅读 Scott Raeker 的博客文章《Omron NX1P2 高级运动控制器》。
另一方面,对于希望构建和开发机器的客户,可选择 STMicroelectronics 提供的 Nucleo 开发系统。Nucleo 系统的安装方式是,您可叠接希望在设计中使用的板卡,以专注于重要的东西。在 PLC 方面,STMicroelectronics 推出了 X-NUCLEO-OUT01A1 工业数字输出扩展板。将该板直接插在 STM32 Nucleo 上,便可选择高压/低电压和电流 IO 以及无线功能,从而从基本上构建自己的可编程逻辑控制器。此外,STMicroelectronics 已经实现了继电器梯形逻辑,能让您的客户修改嵌入微控制器的代码。Lindsay Foy 发表了一篇题为《通过 STMicroelectronics 创建 PLC》的文章,详细介绍了 Nucleo 工业数字输出扩展板。
特别是针对 STMicroelectronics Nucleo 平台,《创建自定义无线可编程逻辑控制器 (PLC)》一文可用来指导无线 PLC 开发。这篇博客可在 DigiKey 网站上找到。
谢谢观看!
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum