新产品发现 - Riedon 的电流传感器和 Eaton 的超级电容器

在本期新品发现中, DigiKey 重点为您介绍来自 Riedon Eaton 的新产品系列。首先,我们来看一下来自 Riedon 的 SSA智能电流传感器

这些基于分流器的传感器具有高达 1500 VDC 是隔离电压,其标称电流高达 1000 A。快速响应时间、易于安装使其成为新技术或现有技术的理想选择。

SSA 系列提供了一种坚固耐用的选择,为要求增强型隔离尖峰的应用提供长期稳定性。

接下来是来自 Eaton 的 HS 系列超级电容器。这些锂电容器可以作为主要的储能器件,也可以与电池一起使用。该系列是高功率、高可靠性,采用节省空间的小型封装器件。Eaton 在采用环保材料的同时做到了这一切,用这些最长可达 20 年的长使用寿命超级电容器进行超前部署。

这两款产品都是 DigiKey 高品质产品的创新典范。目前,这两款产品在 Digikey.com 均有售且现货供应。

3

关于此作者

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt 是一名应用工程技术人员,自 2011 年以来一直在 DigiKey 工作。她通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。其目前的职责是协助创建独特的技术项目,记录流程并最终参与项目视频媒体报道的制作。在业余时间,Ashley 喜欢——哦哦,等等,当要照顾孩子的时候,还有空闲时间吗?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum