噪声并非一无是处:为何以及如何将噪声用于测试和电路应用

电子工程师和技术人员习惯将噪声视为负面因素,因而在元器件选择、电路设计和电路板布局过程中会进行优化以实现低噪声。事实上,随机或伪随机噪声有时候很有用。本文将进一步说明为什么要利用噪声以及如何利用。

在各种应用中,常用的随机噪声有两种:白噪声和粉红噪声。白噪声具有较为平坦的频谱,其带宽功率相同(测量单位为 dB)。粉红噪声在其带宽内的每个频率倍频程上具有相同的功率(图 1)。

图 1:白噪声和粉红噪声的频谱比较。白噪声的功率谱平坦,而粉红噪声的功率谱每倍频程下降 3 dB。(图片来源:Art Pini)

粉红噪声因与人耳的响应相似,因而可用于音频测试和音响系统均衡。

房间均衡可调整音响系统的频率响应,以产生与输入信号完全相同的信号。如果将粉红噪声输入音响系统,均衡器会按照频谱分析仪上的测量值进行调整后将粉红噪声输出(图 2)。

图 2:利用均衡器调整房间的频率响应,可以无损或无失真地再现输入。(图片来源:Art Pini)

白噪声可用于测量频率响应,并可作为扩频通信的扩频源。

下面的示例描述了 10.7 MHz 中频 (IF) 滤波器的频率响应(图 3)。

图 3:利用宽带白噪声测量 10.7 MHz IF 滤波器的频率响应。(图片来源:Art Pini)

如左上方网格所示,白噪声通过适当的阻抗匹配网络馈入滤波器。如左下方网格所示,输入噪声的频谱在整个目标频率范围内是平坦的。正确端接的滤波器输出如右上方网格所示。该输出的幅度比输入小,因为带通滤波器衰减了滤波器带宽之外的频率分量。滤波器输出的频谱(如右下方网格所示)显示,在 10.7 MHz 中心频率下滤波器的带宽约为 400 kHz。理论频率响应是输出信号与输入信号的复比。由于输入信号的幅度均匀,因此输出频谱显示滤波器的幅度频谱响应。

构建噪声发生器

噪声发生器可以基于以下三种基本技术中的任意一种。第一种技术是使用电阻器中产生的约翰逊噪声。这种电子噪声由电导体内部电子的热扰动产生,任何电压下都会发生这种热扰动。所产生的噪声本质上是高斯白噪声,必须通过一些超高增益的放大器进行缓冲。

第二种技术是使用反向偏压的齐纳二极管或雪崩击穿二极管。这种噪声也是白噪声,并且噪声级高于约翰逊噪声,但仍然需要高增益放大器。

第三种技术是利用移位寄存器生成伪随机二进制序列 (PRBS),再使用数模转换器 (DAC) 和滤波器将 PRBS 转换为白噪声。PRBS 噪声流具有有限的重复长度。该长度可以按移位寄存器的级数来设置。信号持续时间的倒数是 PRBS 发生器可以再现的最低频率。PRBS 发生器提供最高输出电压,并且不需要高增益放大器。

PRBS 发生器可利用离散移位寄存器(参见图 4)或可编程片上系统(例如微控制器或 FPGA)来实现。

图 4:利用两个离散式八路 D 型触发器 IC 实现 16 位 PRBS 噪声发生器。(图片来源:Art Pini)

PRBS 发生器(参见图 4)设计成本低,基于线性反馈移位寄存器实现,采用 onsemiMC14015DG 双 4 位静态移位寄存器和 Texas InstrumentsCD4070BMT 四路异或门。十六路 D 型触发器(每个 IC 8 路)在第 14 和 15 路设有反馈抽头,可产生 PRBS15 数据模式。反馈连接通过一个异或门进行。该数据模式长度为 32767 位,在 500 kHz 时钟速率下持续时间约 65 毫秒 (ms)。通过使用更多移位寄存器,并适当改变反馈抽头,可实现更长的模式。

使用 MC14093BDR2G 施密特触发器与非门 (IC5) 和基本的电阻电容 (RC) 网络,发生器在开机时初始化为“全零”状态。时钟由一个运行在 500 kHz 附近的简单 CMOS 振荡器提供。数字输出可以从任何移位寄存器 Q 输出中获取。本例中使用的是 Q14。

虽然可以使用模拟滤波器,但会仅限于特定时钟频率。通过使用有限脉冲响应 (FIR) 低通数字滤波器,滤波器截止频率将跟踪时钟频率的任何变化。此外,FIR 滤波器可以提供非常低的截止频率,而这对于模拟滤波器而言,需要很大容量的电容器。FIR 滤波器组合了移位寄存器输出的加权和。在频域中产生矩形低通滤波器响应所需的加权是时域中的 sin(x)/x(图 5)。

图 5:发生器的输出级采用来自移位寄存器输出的 sin(x)/x 加权样本,来实现 FIR 低通滤波器。(图片来源:Art Pini)

加权移位寄存器输出通过差分放大器求和,该差分放大器包含 LM324KDR 四通道运算放大器的三个部分。上电阻器组代表 sin(x)/x 加权的负值。下电阻器组代表正值。该数字滤波器频带将输出限制在 500 kHz 时钟频率的 5% 左右(或 25 kHz),适用于音频测试目的。

利用一个简单的阻容滤波器,可以将该发生器的白噪声输出转换为粉红噪声(图 6)。

图 6:这个简单的 RC 滤波器将利用发生器的数字噪声输出产生粉红噪声。(图片来源:Art Pini)

选择的放大器要与预期的负载相匹配。这种类型的噪声发生器适用于音频测试和均衡。

总结

虽然通常需要消除或至少要减少噪声,但合适的噪声可能会很有用。归功于噪声已知的频谱功率分布,白噪声和粉红噪声是频率响应测试领域的重要资源。如上所述,使用一些现成的元器件可以快速构建一个合适的噪声发生器。

关于此作者

Image of Art Pini

Arthur (Art) Pini 是 DigiKey 的特约作者。他拥有纽约城市学院的电气工程学士学位和纽约城市大学的电气工程硕士学位。Art 在电子领域拥有超过 50 年的经验,曾在 Teledyne LeCroy、Summation、Wavetek 和 Nicolet Scientific 担任重要工程和营销职位。Art 对测量技术很感兴趣,在示波器、频谱分析仪、任意波形发生器、数字化仪和功率计方面有着丰富的经验。

More posts by Art Pini
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum